This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR4500EVM:请求蓝色LED板设计文件

Guru**** 2193075 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR4500EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/602934/dlplcr4500evm-request-for-blue-led-board-design-files

部件号:DLPLCR4500EVM
主题中讨论的其他部件:Tida-0.0293万

您好,

我已按照TIDA-0.0293万参考设计中的说明拆卸了光引擎,以访问蓝色LED并将其替换为UV LED。 但是,我很失望地发现LightCrafter经过了修订,作为 修改文件的一部分提供的电路板设计(Philips Violet LED board.PCB)似乎不兼容。  

在哪里可以获得当前版本的蓝色LED板的设计文件,以便修改它以支持较小的UV LED封装?

蓝色LED板标记为:

610-0017-01

P1 B Cu MCPCB 1.1

谢谢!

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    感谢您的提问。 由于TI不生产光学模块,我必须看看我们能否从光学模块公司获得更新的PCB文件,以便我们可以更新设计。 请给您一些时间来做这件事-对此造成的不便,我深表歉意。

    也许,如果您可以附上一些您所看到的差异的图片,那将会很有帮助。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顶部的图像来自TIDA-0.0293万修改说明。 主板的形状发生了变化,主板两侧增加了两个定位销,似乎忽略了铝制支架。 现在,使用两个相对角的螺钉将板直接固定到轻型引擎上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否描述一下设计文件中包含的Phillips LED板是如何不兼容的? 对于这种设计,我们希望用户按照为新LED提供的设计文件制作自己的主板,并且光学器件外壳似乎没有改变,因此我们的替换LED主板应该仍然可以工作。

    供您参考,蓝色LED板上的连接器型号为ZYA1501-FVS06,引脚为:
    针脚1,2,3 =已排气+
    引脚4,5,6 =已排气-

    另外,市场上还有一些UV光学模块,您可能会对这些模块感兴趣:
    Wintech: www.wintechdigital.com/index.php
    主旨: www.keynotephotonics.com/.../
    Anhua: www.anhuaoe.com/.../9

    -Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计文件中包含的PCB似乎不适合。 在我看来,光学镜片外壳已经改变了。 在EVM的说明中,左上角和左下角有两个螺纹孔,它们位于凸起的功能上。 在我收到的EVM上,两个相应的螺纹孔位于左上角和右下角,法兰现在完全平坦。 当主板正确居中时,它会盖住 左上方的一半孔。 下面是一些图片来说明我的意思。 前两个来自手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您分享图片-我更好地了解您报告的内容。 我需要看看我们可以做些什么,现在TI设计已经过时了,无法用于这种特定的光学引擎。

    遗憾的是,我们无法快速完成任何工作,因此我的建议是看看您是否可以重新设计固定LED的新PCB,以便利用新的螺钉孔。 正如您可能知道的那样,光学器件中的LED对齐至关重要,因此请尽量复制原始LED的位置,以便不会出现额外损失。

    —保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,问题属于不同的论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dmitry,

    此参考设计中使用的LED是Phillips提供的LHUV-0420-0650。0650。 使用您想要的任何部件供应商。

    -Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,问题属于不同的论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dmitry,

    我想你可以更换另外两个LED,尽管我不知道拆卸光学引擎以到达这些其他主板的工作原理。 主要问题是DMD上的热量。 您需要仔细管理LED的电流,并仔细管理光学引擎的冷却,以确保DMD不会过热。

    我觉得LED不是16A,可能是1.6A。 LED驱动器电路可在Lightcrafter 4500的示意图中找到,网址 为:www.ti.com/.../dlp4500-c350ref

    这应有助于您更好地了解电路设计参数。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,问题属于不同的论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该手册针对的是错误的EVM。 此线程与DLPLCR4500EVM有关。

    -Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,问题属于不同的论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dmitry,

    请在此论坛中打开一个新主题: e2e.ti.com/.../1006

    -Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    保罗
    确定,
    很抱歉有误解,我认为这是与此线程类似的模型
    此致!