This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] DLPDLCR2000EVM:快速入门教程

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR2000EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/621466/faq-dlpdlcr2000evm-quick-start-tutorial

部件号:DLPDLCR2000EVM

全部,

我们想简要介绍一下如何使您的DLPRegisteredLightCrafterTmDisplay 2000 EVM在BeagleBone Black上启动和运行。 本教程将假定有有限的Linux/Debian体验。 有关使用此EVM的更多一般信息,请参阅DLPDLCR2000EVM用户指南,其网址为 :http://www.ti.com/lit/pdf/dlpu049

要设置系统,您需要以下物品:

  • 1个DLPDLCR2000EVM
  • 1x EVM电源–5V,3A额定值(我们推荐PW172KB0503F01 ITE开关模式电源或同等型号)
  • 1x BeagleBone黑色USB电缆(miniUSB B型)
  • 1台笔记本电脑/电脑
  • >= 4 GB MicroSD卡(如果更新/安装Debian到BeagleBone上)

步骤1:在您的计算机上下载并安装putty。 您可以从 以下网址下载最新版本的PuTTY:https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html

步骤2:下载支持EVM的最新Debian版本。 您可以在此处下载:

https://debian.beagleboard.org/images/rcn-ee.net/rootfs/bb.org/testing/2017年08月01日 /lxqt-4GB/

(注意:如果您的BeagleBone已是最新版本,请跳过步骤2-6)

步骤3:下载SDFormatter和Win32DiskImager。 这些程序将用于将Debian加载到microSD卡。 您可以从以下网址下载它们:

https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/

https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/

步骤4:使用SDFormatter格式化microSD卡,如下所示:

步骤5:使用Win32DiskImager将Debian发行版写入BeagleBone Black,如下所示:

步骤6:使用microSD卡将Debian安装到BeagleBone Black。 为此,请按照 http://exploringbeaglebone.com/chapter2/#Writing_a_New_Image_to_the_BBB上的说明进行操作

步骤7:将EVM插入BeagleBone Black BeagleBone Black BeagleBone Black上的以太网端口应与EVM的缩进切口对齐。 请参阅 http://www.ti.com/tool/dlpdlcr2000evm上的视频 ,了解如何使用5V电源插入系统。

步骤8:启动EVM和BeagleBone Black之后,EVM闪屏应会显示出来。

通过启动计算机上的PuTTY (通过USB连接到BeagleBone Black时)登录BeagleBone Black。 当系统提示输入主机信息时,通过端口22使用192.168 .7.2 ,如下所示。

第9步:系统将提示您登录。 使用以下凭据:

用户名:Debian

密码:temppwd.

每当系统要求输入密码以供管理员使用时,请使用密码“temppwd”。 此时,我们将准备好设置BeagleBone Black的软件侧。

注:EVM用户指南中也引用了步骤10及以后的信息,该指南可在以下位置找到: http://www.ti.com/lit/ug/dlpu049/dlpu049.pdf

步骤10:作为测试,您可以使用以下命令打开投影仪上的BeagleBone桌面:

如果您有鼠标通过USB连接到BeagleBone Black,则可以像使用普通PC一样使用BeagleBone。

步骤11:要运行视频,您需要使用软件更新BeagleBone Black以安装mplayer (也需要python,但默认情况下应已安装)。 运行以下命令:

> sudo apt-get update

> sudo apt-get upgrade

> sudo apt-get install mplayer2.

步骤12:使用cd命令导航到以下目录:

> cd /opt/scripts/device/bone/capes/DLPDLCR2000/

步骤13:要安装测试脚本,请按照以下说明操作:

使用提供的Python脚本需要附带的库:

dlm_lightcrfer-dlp 1.0.19.tar

要在BeagleBone Black上安装,请执行:

> tar -xvf dlp_lightcrlfter-tar 1.0.19.tar.gz

> CD dlm_lightcrfer-CD> 1.0 19.

> sudo python setup.py安装

 

步骤14:最后,我们可以通过导航回/opt/scripts/device/bone/capes/DLPDLCR2000/目录来播放fishbowl视频:

>导出显示=:0

> cd /opt/scripts/device/bone/capes/DLPDLCR2000/

> python MplayerTest.py

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢超棒的导游Philippe!

    -Paul