This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500:DLP4500

Guru**** 2537280 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR4500EVM, DLPC350, DLP4500, DLP5500, DLPC200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/620068/dlp4500-dlp4500

部件号:DLP4500
主题中讨论的其他部件:DLPLCR4500EVMDLPC350DLP5500DLPC200

我希望在显微镜中使用数字微镜设备。 问题如下:

1.射束的入射角是多少?  

2.如何将DMD保持在光路中? 是否有成熟的刀座? 或者我们需要设计一个新的?

3.如何通过计算机控制DMD? 是否有任何计划示例?

非常感谢。

Meggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Meggie,您好!

    感谢您的提问!

    1.查看此应用说明: www.ti.com/.../dlpa022.pdf,您将找到一个很好的图表(图1)来帮助您解决问题。

    2. DMD有支架,本应用手册详细介绍了安装概念: www.ti.com/.../dlpa067.pdf。 查看第5页和第6页。

    3. DMD需要一个控制器IC,对于DLP4500,它是DLPC350。 如果您看一下DLPLCR4500EVM GUI,这就是一个很好的示例。 还有DLPC350的编程指南,可让您了解允许的功能。

    希望能有所帮助,
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:
    非常感谢您的回复。
    我认为第1季度和第3季度的回答很好。
    关于Q2,我阅读了pdf。 但我不知道我们是否需要为DMD设计机械支架? 或者是否有任何产品可直接用作夹持器?

    感谢您的回复。

    Meggie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Meggie,您好!

    DMD的安装系统相当复杂,没有完全直接从货架架上购买的支架。 可以购买安装硬件的部件,但必须考虑您的设计因素,因为需要印刷电路板。 本文档包含更多详细信息: www.ti.com/.../dlpa034.pdf。 第6部分包含所需零件的CAD文件链接。

    我建议您联系我们的设计合作伙伴之一(可在此页面找到) :www.ti.com/.../advanced-light-control-solutions-services.page

    他们将能够帮助您,也许还能向您销售预置的电子装置,包括DMD。

    -Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:
    从页面上我看到DLP5500有一些设计产品。 因此,如果我们购买DLP5500,我们也可以直接购买相对安装件,对吗?
    非常感谢。

    Meggie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Meggie,您好!

    使用DLP5500时,您可能需要一个不同的控制器-它使用DLPC200,使用起来相当复杂,目前还没有可用的评估模块。

    Anhua和Wintech都提供DLP4500/DLPC350平台。

    最佳,
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:
    感谢您的回复。
    我了解DLP4500的产品如图 1和2,以及安装,如图 10 (所有数据均来自本文档www.ti.com/.../dlpa034.pdf)需要由我们自己设计。 是这样吗?

    最佳,
    东汉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Donghan,

    您不需要自己设计任何内容,您发布的文档第6节中提供了CAD文件的链接。

    -Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:
    哦,我明白了。 因此我们需要直接将它们发送给制造商,对吗?
    顺便说一下,DLP4500和DLPC350的价格是多少?

    最佳,
    东汉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Donghan,

    如果您有一家制造商想使用,您当然可以。 一个更简单的方法是联系Anhua或Wintech -他们将向您销售包含电子产品和DMD的完整产品。

    我不知道手头的价格,您应该可以在此处找到:
    www.ti.com/.../samplebuy
    www.ti.com/.../samplebuy

    最佳,
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:
    哦,我明白了!
    感谢您的帮助!

    最佳,
    东汉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下,您能否发送美国的Wintech电子邮件地址? 我在网上找不到它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只需在此处使用他们的帮助页面:
    www.wintechdigital.com/index.php

    -Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    我们是否可以使用LabVIEW软件来控制DLP4500?

    最佳,

    Meggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已经完成,但TI没有LabVIEW的文档或支持。 我建议搜索此论坛中的帖子,以查看其他用户已完成的操作。

    -Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:
    很抱歉,我还有一些问题要问您。
    1. DLP4500的损坏阈值是多少? 或者,它可以承受的最大强度是多少?
    2.从您发送给我的数据中,我发现DLP4500FQD的价格是338.24 |1ku,您的意思是一个DLP4500是338.24美元 ,对吗? 此外,DLP350的价格为56.06美元。
    3. DLP4500的灰度意味着什么?
    4.我们可以使用LabVIEW程序来控制DLP350,对吗? 尽管TI不支持。
    5. DMD技术支持的电话号码是多少? 我尝试了800-336-5236,但没有人回答。

    感谢您的回复。

    最佳,
    Meggie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Meggie,您好!

    最大强度在数据表的6.4 部分"推荐的工作条件"中进行了说明。
    2,您所报的价格意味着,如果您购买1000件商品,每件商品的价格都是那么高。
    3.我不明白这个问题。
    4.正如我所提到的,这是可能的,已经完成了,但TI对此不支持。
    5. E2E是获得技术支持的最佳方式。 我们没有直拨电话号码。

    -Paul