This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP6500FLQ:像素大小

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP6500FLQ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/616772/dlp6500flq-pixel-size

部件号:DLP6500FLQ
主题中讨论的其他部件:Tida-0.0293万

尊敬的TI支持人员:

我是一名学生,我正在研究DLP 3D打印机。 我尝试计算DLP6500的像素大小。 在您的网站上阅读了一些文档后,我找到了2014年8月的文件'TIDA-0.0293万 DLP 3D打印机测试数据'。 http://www.ti.com/lit/ug/tidu503/tidu503.pdf


在此文件中,给出了一个公式来计算打印对象的像素大小:像素大小=(EnvelopeWidth)/((DMRowCount)*SQRT(2))

在其他网站上,2的平方根不存在,我想知道为什么它会出现在您的等式中。 此处的方程式是为菱形像素而制作的。 由于DLP6500具有正交像素,因此这应该更容易。 是这样吗?  

希望您能帮助我解决这个问题。


此致,


忍者  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ninon:

    首先,欢迎来到TI-E2E社区的DLP部分。

    您可以正确选择显示SQRT (2),因为该设备是"菱形像素"设备。

    对于DLP6500FLQ,您只需知道要使用的信封宽度,然后将其除以1920 (因为这是1920 x 1080)设备。  像素高度和将相同,因此您只需计算一个。

    Fizix