This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM和Beagle Bone BLACK

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC3200, DLPDLCR2000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/615183/dlpdlcr2000evm-and-beagle-bone-black

主题中讨论的其他部件:CC1350CC3200DLPDLCR2000EVM

尊敬的TI社区您好!!! 请告诉我谁在处理DLPRegisteredLightCrafterTmDisplay 2000评估模块。该描述说,它可以连接到Beagle Bone Black,我可以将它连接到Beagle Bone Wireless吗。ON引脚似乎在收敛,但DLP的示例是开始的。 或者你可以加入其他系列的Begle Bone Black板? 我知道问题可能很愚蠢,但我一直在编程CC3200 CC1350)。 不知怎么地害怕立即实施DLP。 深深的敬畏。 您的粉丝)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dmitry,

    感谢您对我们的DLP产品的关注。

    BeagleBone Black通过Cape覆盖配置文件集成了对DLPRegisteredLightCrafterTmDisplay 2000 EVM的支持,该配置文件随BeagleBone Black的可下载Debian发行版一起提供。 这些发行版本的维护位置为 :http://beagleboard.org/latest-images


    只要您正在使用的BeagleBone模型支持Cape Overlay配置,此EVM就可以与您感兴趣的BeagleBone一起开箱即用。 我建议您查看DLPRegisteredLightCrafterTmDisplay 2000 EVM用户指南(http://www.ti.com/lit/ug/dlpu049/dlpu049.pdf),以获取描述EVM引脚布局的图表。

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,

    Philippe Doll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dollo:

    我对DLPDLCR2000EVM很感兴趣。但我想在触摸屏面板中使用。如何使用此模块? 工业用途。

    -啁啾声
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chirag,

    感谢您对我们的DLP技术的关注。


    使用DLPDLCR2000EVM可以通过多种方式将触摸接口集成到智能显示屏中,例如飞行时间,超声波和IR。 您可以在我们的智能家庭显示器指南中查看其中一些选项,网址为 :http://www.ti.com/lit/wp/dlpc101a/dlpc101a.pdf

    您还可以在以下位置找到DLP Pico产品应用的一般列表: http://www.ti.com/lsds/ti/dlp/display-and-projection/pico-chipsets/pico-chipsets-applications.page


    我希望这能有所帮助。

    此致,

    Philippe Doll