请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DLP4710 您好,
对于我的应用程序,我需要将我自己的模式加载到DLP 4710闪存中。 有人能告诉我如何实现这一点吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
对于我的应用程序,我需要将我自己的模式加载到DLP 4710闪存中。 有人能告诉我如何实现这一点吗?
您好Ritaban:
如果您使用的是4710G2-EVM,请确保您使用的是本页上的Lightcrafter GUI的5.0 v:
我建议您查看 4710G2-EVM GUI用户指南 ,以了解GUI的工作原理以及可以使用它执行的功能。 GUI允许您自定义闪存映像中的某些功能并将其上载到主板(请参阅指南第12页和第15节)。 其中一个选项是更新闪存中存储的闪屏。
希望这对您的目的有所帮助。
最佳,
Sepeedah