This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DLPDLCR2000EVM:DLPDLCR2000EVM

Guru**** 2567015 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2000, DLPDLCR2000EVM, DLPC2607

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/635786/linux-dlpdlcr2000evm-dlpdlcr2000evm

部件号:DLPDLCR2000EVM
在“线程”中讨论的其他部件:DLP2000DLPC2607

工具/软件:Linux

关于在结构化的光线项目中使用dlp2000 DMD,

在dlp2000上,是否可以在闪存中显示多个模式屏幕,并在控制过程或的监督下进行呈现?

或者,此功能是否仅在较大的DMD上可用?

此致

Samir Lehaff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨米尔

    请允许我澄清一下。 DLP2000 DMD能够为结构化光照应用显示多种模式。 但是,DLPDLCR2000EVM在这方面受到电路板的小闪存尺寸的限制。 您可能需要使用其它模式加载闪存,这是不实际的,因为系统固件当前几乎使用整个闪存。

    我希望这能有所帮助。

    此致,

    Philippe Doll
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Philippe,
    感谢您的响应,这是否意味着dlpc2607没有对最大闪存大小设置16 MB的限制?
    提前感谢您的澄清。
    Samir Lehaff