主题中讨论的其他部件:DLP2000, DLPC2607,
尊敬的论坛:
从我的RPI3“Raspberry Pi”访问DLP2000 EVM时,IA需要很长时间才能得到响应。 Ihave使用I2cset和I2cget与EVM进行交互。
I2cdetect标识2607的0x1b和EEPROM的0x57。 在所有情况下,从任何预设寄存器读取都会返回00。 尝试激活任何测试图像,使用reg 0x11生成测试模式,但没有结果,我的命令是:
i2cset -y 1 0x1b 0x11 0x3 i #这应显示绿色屏幕
无更改!!1.
是否有人成功地将RPI3与评估模块配合使用?
感谢您的帮助
此致
Samir Lehaff