This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:DLPDLCR2000EVM:启动查找表

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/640384/dlpdlcr2000evm-dlpdlcr2000evm-splash-look-up-table

部件号:DLPDLCR2000EVM

我正在尝试使用闪屏存储区域为我的应用程序存储一些特殊模式。

有人知道为什么闪屏查找表是2048 x 32位,闪屏查找表的功能是什么?

此致

Samir Lehaff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨米尔

    ASIC使用闪存查找表(或LUT)从闪存中读取数据。 另外,请记住,除光测试闪屏(启动时显示为默认值)外,所有闪屏的分辨率均为427x240。 默认的初始屏幕为本机640x360 (显示为854x480)。

    您是否尝试重写所有这些闪屏?

    此致,

    Philippe Doll
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philippe,

    我正在整合一个结构化光应用程序,需要使用现有的闪屏空间来存储相位偏移余弦模式。

    我的最终产品将不需要颜色渲染;我将使用白色二极管代替三种颜色LED。

    我知道这与产品最初的用途不同;我发现价格和尺寸更适合我的需求。

    我欢迎能够帮助我找到解决办法的任何建议。

    此致

    Samir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨米尔

    我理解。 ASIC使用闪屏LUT从闪存加载闪屏,因此您主要关心的可能是学习如何重写闪存,而不是处理LUT。

    我们已经有另一个主题讨论如何编写软件来实现这一目标,因此我们可能应该在那里进行讨论。

    此致,

    Philippe Doll
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philippe:您好!

    我也对你提到的主题感兴趣。 您是否介意为主题讨论提供URL?

    谢谢

    林士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我相信您正在寻找此线程:

    e2e.ti.com/.../63.6432万

    此致,

    Philippe Doll