This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA2000:DLPA HUD,HhEAD UP BAORD

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/642521/dlpa2000-dlpa-hud-hhead-up-baord

部件号:DLPA2000

您好,

1.我们需要一些有关"HUD"的个人链接和信息,在车载玻璃上投影图像以实现DLP。

2.最 适合使用的材料类型(用于10公里低成本批量生产) 和参数应注意所需的层

3.我可以在哪里购买 这些或DIY步骤。

4请拜托!!!!   仅给出实际答案(我们知道 可以从ebay购买,它需要70 % 透明,并且可以由塑料制成)

谢谢

Yaniv robowild

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您使用TI E2E论坛。 您是否已检出此文档:
    www.ti.com/.../dlpa073a.pdf

    我相信它可以帮助您解决您的一些问题。 希望能有所帮助!

    最佳,
    ~Danny W
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否可以为Pico显示屏购买"HUD",请提供任何类型的位置,ebay,Amazon...
    我们需要运行一些测试
    这周!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以:
    www.amazon.com/.../ref=sr_1_11

    希望能有所帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请 :)

    我可以在哪里购买 "增强HUD "板 ,而不是我们已经拥有DLP Pico的孔系统

    我们只需要为汽车配备"增强型HUD "  

    请您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户:

    本页底部是售后市场抬头显示的链接:
    e2e.ti.com/.../64.2521万