This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:投影静止图像,不使用BBB/Linux

Guru**** 2553570 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC2607

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/639720/dlpdlcr2000evm-projecting-still-images-without-bbb-linux

部件号:DLPDLCR2000EVM
主题中讨论的其他部件:DLPC2607

大家好,

我尝试将此投影仪用于只需要显示预定义静态图像的应用程序。

1.是否可以仅使用I2C和基本微控制器(MSP430或PyBoard)来显示静态图像? 我已经成功地使用了PyBoard v 1.1 来控制投影仪;但是,我真的不想仅仅为了显示静止图像而对并行I/F协议进行编程。

2.如果是,最简单的方法是什么? 我是否可以继续覆盖其中一个闪屏图像并切换到该输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael,

    感谢您对我们的DLP技术的关注。

    1.是的,您可以使用基本I2C控制在此EVM上显示静态图像。 请记住,由于没有外部视频源,您只能使用板载闪屏图像和测试模式生成器。

    2.遗憾的是,闪屏包含在闪存中,无法在设备运行时覆盖。 虽然可以通过生成新的闪屏图像来更改闪屏,但每次都必须重写闪屏。

    如果您对显示特定内容感兴趣,则可能需要实施并行I/F。 另一方面,如果您只需要基本功能(如纯色或斜面),您可能只需使用内部测试模式生成器模式就可以离开。

    我希望这能有所帮助。

    此致,
    Philippe Doll
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的信息! 我真的只需要黑白图像。 您能告诉我更多关于内部测试模式生成的信息吗? 可能的控制程度如何? 我能否定义每个微镜位置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael,

    此EVM上的测试模式生成器没有粒度控制。 相反,它是屏幕范围的预设模式。 对此造成的不便,我深表歉意。

    要查看所有可用测试模式的列表,请查看DLPC2607程序员指南中的2.4 .1.10 部分,网址 为www.ti.com/.../dlpu013.pdf

    我希望这能有所帮助。

    此致,

    Philippe Doll
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Philippe,

    好的,感谢您的帮助! 我将回到阅读数据表。 如果我确实想要实施精细控制,是否可以通过并行I/F实现? 我对协议很不熟悉。 是否有IEEE标准定义?

    我想如果我想使用DMD芯片的原始分辨率,我的输入分辨率只需要相同(就像每个像素都是微镜一样)?

    非常感谢您的帮助!
    -Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael,

    在这种情况下,并行I/F基本上是通过GPIO的RGB888。 DLPC2607数据表将包含有关数据格式的一些信息(第7.3 .1节),网址 为www.ti.com/.../dlpc2607.pdf

    DMD是640x360微镜阵列。 因此,如果输出640x360视频,则与DMD的原始分辨率相匹配。 应用不同的640x360输入图像内容应可提供您所需的控制级别。

    我建议您查看RGB888规格以进行实施。 如果您遇到任何问题,请告诉我。 请记住,EVM用户指南的3.2 部分中提供了EVM本身的引脚映射,网址 为www.ti.com/.../dlpu049

    此致,
    Philippe Doll