This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP NIR扫描nano休眠

Guru**** 1791630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/639568/dlp-nir-scan-nano-hibernation

尊敬的先生:

我们购买 了DLP NIR扫描nano休眠 部件号:95.UB101GC0A。

我们希望它不  会休眠,我们可以在   5分钟后将其设置为不休眠。

但是,如果电源已关闭或根本没有电源,它将返回到默认设置。

它将   在5分钟后进入休眠状态。  

我们如何解决这个问题。

谢谢你。

Eric He

lyhe@hotmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    如果您下载TIVA软件的源代码,则有一个编译选项可完全关闭休眠。 您需要使用Code Composer Studio重新编译代码。

    您可以在以下网址找到TIVA软件: http://www.ti.com/lit/zip/tidcc48 

    希望能有所帮助,

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    感谢您的消息。

    您能告诉我如何删除休眠吗? 或者,您是否可以在不休眠的情况下为我提供已编译的TIVA?

    谢谢你。

    我是DLP的新手。

    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Eric,

    以下是NIRscan Nano常见问题解答的一个部分,可能会对您有所帮助:

    e2e.ti.com/.../3530.compiling-and-modifying-tiva-firmware


    希望能有所帮助!
    ~Danny W