This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA2000:创建-眼镜-视域中的虚拟图像,请提供帮助

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/637334/dlpa2000-create---a-glasses---virtual-image-in-the-field-of-view-please-your-help

部件号:DLPA2000
主题中讨论的其他部件:CC3200

您好,请您提供建议

两个项目RS的320x480均正常

1.我们需要在用户的视域中开发具有虚拟图像的眼镜

1.1 我应该使用的芯片是光学的任何参考。

1.2 EVB应该购买什么作为开始

1.3 DLP的图像仅来自Android手机。

2.我们需要将 手机上的图像投射到卡车的窗户上

我需要什么芯片来制作来自Android和iPhone的miracast?我可以将cc3200用作WiFi网关吗 ?

2.1 我应该在叉车车窗上放置哪种类型的玻璃,以便在驾驶时在白天的光线下查看图像