请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DLPDLCR4710EVM-G2 我正在尝试将DLP LightCrafter Display v 6.0 GUI与4710 EVM-G2一起使用。 EVM投影仪本身正在工作(显示闪屏和HDMI视频),但GUI程序功能在大部分情况下无法正常工作。
下面是信息屏幕。 注意:它会报告正确的DMD和SW版本,并在我按 Get (获取)按钮时更新环境温度显示。 但EVM状态报告“不兼容的EVM”,其它GUI控件都不执行任何操作。
我是否为该EVM使用了错误版本的GUI? 固件问题? 或者?
提前感谢您的帮助。