This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:3D模型

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR2000EVM, DLPC2607
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/660434/dlpdlcr2000evm-3d-model

部件号:DLPDLCR2000EVM
主题中讨论的其他部件: DLPC2607

您好,

我想知道该产品是否存在3D模型以及在哪里可以找到它。

谢谢!

布兰登棺材

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brandon,

    感谢您对我们的DLP产品的关注。

    遗憾的是,我们没有可加载到CAD程序的3D模型。 我们目前可以提供的最接近装配体工程图,可从以下位置获取:
    www.ti.com/.../tidrs03.pdf

    此EVM的TI设计页可能包含更多信息,具体取决于您要查找的内容。 此页面位于:
    www.ti.com/.../tida-0.1473万

    我希望这能有所帮助。

    此致,
    Philippe Doll
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!

    我还有另一个问题。
    您是否知道如何将本产品连接到Asus Tre不料 板或Raspberry Pi?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brandon,

    由于此EVM使用GPIO驱动并行视频接口,因此您可以灵活地将其连接到所选的主机处理器。

    首先,我建议您使用"DLPDLCR2000EVM"和"Raspberry Pi"作为关键字搜索E2E。 像您这样的开发人员有许多线程,它们在自己的实施中取得了很大的进展。 例如:
    e2e.ti.com/.../63.6432万

    我建议您也查看DLPDLCR2000EVM用户指南中3.2 部分的引脚图,以获得有关设置连接的帮助:
    www.ti.com/.../dlpu049c.pdf

    最后,我建议您也查看DLPC2607编程器指南中的2.4 .1.5 部分,其中详细介绍了此可以实现的各种像素格式:
    www.ti.com/.../dlpu013.pdf

    DLPDLCR2000EVM不限于RGB888。 它还可以输出,例如RGB565和RGB666。 由于这些格式提供的引脚数较小,您可以更轻松地与具有更有限GPIO的硬件进行连接。

    我希望这能有所帮助。

    此致,

    Philippe Doll
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philippe:您好!  

    其他间隔套与装配图中给出的两个间隔套之间是否有任何距离测量值? 测量EVM既困难又不准确。

    此致

    Philbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Philbert,

    您是否正在尝试获取支架的长度? 该信息实际上可在EVM的物料清单中找到,该清单可在此处找到:
    www.ti.com/.../tidrs02.pdf

    我希望这能有所帮助。

    此致,
    Philippe Doll
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    菲利普,您好

    否,我正在尝试创建一个利用EVM上已存在的支架位置的自定义安装。 我可以从发动机安装支架上的总成中找到两个,但在板上找不到其他三个。

    此致

    Philbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是,除了BOM和装配体工程图中提供的测量信息之外,我认为我们没有其他任何测量信息。

    对此造成的不便,我深表歉意。

    此致,
    Philippe Doll