This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.0782万:需要Gerber文件或至少可以打开的设计文件

Guru**** 1131400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/656383/tida-00782-gerber-files-needed-or-at-least-the-design-files-which-can-be-opened

部件号:Tida-0.0782万

您好,

我尝试打开 TIDA-0.0782万 (tidrhv2.zip)的设计文件,并尝试了所有操作,但没有CAD工具可以识别这些文件。

请提供有效的文件和/或光洁器吗?

提前感谢。

此致,

Bogdan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Bogdan:

    很抱歉有困难。 您是否尝试使用PADS布局查看器? 我刚刚确认我可以使用该工具打开文件

    谢谢!
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kyle:

    感谢您的努力。 您说得对,我使用PADS Layout Viewer (PADS布局查看器)成功打开了它。 但是,这并没有解决我的问题,因为除了查看设计之外,我无法使用此工具执行任何操作。 我认为提供这些文件的想法是能够自己制作开发板,但我猜我错了。

    此致,
    Bogdan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Bogdan:

    您正在尝试做什么? 如果您要制作自己的自定义前端,通常您需要从原理图开始,然后需要执行自己的布局。 我们的布局应该能为您提供一个有用的参考。 如果我误解了您对布局的期望,请告知我,我会看看我们是否能提供帮助。

    谢谢!
    Kyle