This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:Raspberry Pi 3 i2cdetect isn'检测DLPDLCR2000EVM

Guru**** 2549840 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR2000EVM, DLPC2607

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/656134/dlpdlcr2000evm-raspberry-pi-3-i2cdetect-isn-t-detecting-my-dlpdlcr2000evm

部件号:DLPDLCR2000EVM
主题中讨论的其他部件: DLPC2607

我的RPi3上的基本I2C连接已经运行了几个月,当我运行i2cdetect -y 1时,它可以正确识别我的20x4 LCD和传感器。 但是,当我将这两根i2c线连接到DLP EVM时,i2cdetect无法识别i2c地址。 我尝试断开两个(正常工作的) i2c器件,只留下DLP,但同样的情况是i2cdetect看不到模块。 我知道RPi3运行其i2c上拉电压到3.3V;DLP EVM可能期望5V i2c而不是RPi3发送的3.3V? 任何一个有DLP向其RPi3说i2c的人,请告诉我您是如何做到的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert,

    欢迎参加论坛,感谢您对我们的DLP产品的关注。

    DLPDLCR2000EVM上有一个“VINTF”引脚,该引脚位于系统的引脚输出图中( www.ti.com/.../dlpu049c.pdf的3.2 部分 )。 它用于定义I2C的DLPC2607接口电压,无论它是5V还是3.3V。 如果不是驱动此引脚,则需要这样做,以便DLPC2607知道要检测的I2C级别。

    我希望这能有所帮助。 如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,
    Philippe Doll
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对我有很大帮助,因为一个令人尴尬的原因:我无意中错误地识别了P2和P1。 根据您的输入,我查找了VINTF插座,文档中说它位于P2的引脚3上。 这让我再检查一次,我为SDA和SCL建立的连接实际上是在P2连接器上,而不是...。 这是一个自伤。 非常感谢您帮助解决此问题!