This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2000:dlp2000

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR2000EVM, DLP2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/655206/dlp2000-dlp2000

部件号:DLP2000
线程中讨论的其他部件:DLPDLCR2000EVM

你好! 作为我们开发的一部分,我们将使用DMD CHIPS 2000系列投影系统,它将在稍微变暗的房间中工作。 如果在2000系列芯片上可以实现,我们需要获得200流明的亮度? 投影仪打开的时间很短。 打开3秒,关闭10秒。 在这种模式下,您可以使用更强大的二极管? 这是必要的。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alexey,

    感谢您对我们的DLP产品的关注。

    不幸的是,DLP2000芯片组(和DLPDLCR2000EVM)可能对于您正在寻找的200流明投影来说太小了。 为了更好地了解亮度和DLP芯片大小之间的平衡,我建议您查看我们的“亮度要求和平衡”应用报告(www.ti.com/.../dlpa068a.pdf)的第4部分。 本指南有助于您确定特定应用程序所需的设备类型。

    在您的特定应用中,您可能会受到DMD大小的限制,而不是您所使用的LED的强度的限制。 较大的DMD (如0.3 类)将能够获得更多的光线,从而获得更高的投影亮度。

    我希望这能有所帮助。

    此致,
    Philippe Doll