请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我正在寻找一种使用我们自己的光纤耦合激光器运行DLP系统的方法。 我们最近完成了一项研究工作。我们想使用我们自己的高功率光纤耦合照明器,有没有办法做到这一点?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在寻找一种使用我们自己的光纤耦合激光器运行DLP系统的方法。 我们最近完成了一项研究工作。我们想使用我们自己的高功率光纤耦合照明器,有没有办法做到这一点?
您好,Ian,我们(EKB Technologies)提供光纤对E4500平台。 既然您提到使用激光,我假设您有FC/PC或SMA连接器。 我们的FC-E4500平台与FC/PC光纤类型兼容。 如果您使用的是LED和光导(LLG),我们还提供了FC-E4500 MKII的LLG版本来支持这一功能。
您计划解决的波长光谱是多少?
我们有VIS模型,IR模型或UV,如果您需要广泛的频谱,我们可以提供定制以支持UV-->IR。
您可以在我们的eStore上找到更多信息,网址 为www.ekb.co.il。
Yuval