请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DLPDLCR4710EVM-G2 您好,支持团队,
我们计划基于 DLPDLCR4710EVM-G2构建DLP 3D打印机,因此我需要知道应该进行哪些修改,就像所有玻璃透镜和光学涂层一样,以优化405nm。 此外,0 % 偏置光学架构可减少失真。主要需要了解 这款光引擎是否可以通过USB支持用户使用I2C命令集,如果需要使用 命令格式, LED电流设置, LED启用/禁用。