This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP6500FYE:评估套件

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC910
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/661468/dlp6500fye-evaluation-kit

部件号:DLP6500FYE
主题:DLPC910中讨论的其他部件

是否有DLP6500与 DLPC910一起使用的评估套件
我已完成使用 DLPC910DLP9000X的项目 (参考设计: Tida-0.057万 高速DLP子系统)。
现在我需要使用 DLPC910DLP6500FYE创建一个项目
是否可以保留 DLP9000X所用的相同电路(DLPC910和DLP6500之间)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好

    Vialux提供了第三方模块,它们将DLPC910与DLP6500配合使用,有关详细信息 ,请访问其网站www.vialux.de/.../superspeed-specification.html

    您能否详细说明DLPC910和DLP6500之间的相同电路是什么意思? 您是否想询问您是否可以使用与DLP900X相同的芯片组?

    此致
    耶稣
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好

    我们没有收到您的回复,您是否解决了您的问题? 我们随时为您提供帮助。

    此致
    耶稣