This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] DLPDLCR2000EVM:BBB Cape Overlay Customization

Guru**** 663810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/663939/faq-dlpdlcr2000evm-bbb-cape-overlay-customization

部件号:DLPDLCR2000EVM

全部,

使用DLP LightCrafter Display 2000 EVM时,在某些情况下,您可能希望将EVM与不支持EVM驱动程序的本机系统配合使用。 这方面的一个例子是,使用基于旧版本Debian的自定义操作系统映像,该版本具有对特定项目有用的各种软件包或驱动程序。 下面是Cape覆盖文件和EEPROM数据的下载,可用于在任何BeagleBone版本上从头开始安装驱动程序。

/CFS-FILE/__KEY/communityserver-discussions-components-files/94/7077.DLPDLCR2000_2D00_00A0.DTS</s>2000

/CFS-FILE/__KEY/communityserver-discussions-components_files/94/3583.dpp2601_5F00_eeprop.dump</s>2601

要安装Cape Overlay,请按照以下页面中的说明进行操作:

github.com/.../bb.org-overlays

https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/introduction-to-the-beaglebone-black-device-tree.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请记住,使用此方法时,您可能需要手动加载Cape Overlay或设置系统以在引导时启用它。


    此致,

    Philippe Doll