Other Parts Discussed in Thread: DLP480RE
主题中讨论的其他部件:DLPC4422,
大家好,
我想对我的应用程序使用ti dlp480re DMD。我阅读了数据表和其他说明,并得出结论,它需要使用dlpc4422 ASIC才能正常工作。
在我的应用程序中,它仅用于显示高分辨率的二进制图像,因此需要DMD微镜仅在完全打开的条件下,或在任何时候完全关闭的条件下。
分辨率要求与dmd480re (1920x1200)1200)完全匹 配。但我不需要使用视频或模式模式,只需连续显示几秒钟,然后黑屏再显示几秒钟,并重复此过程以获取大约100幅图像。
我的困惑是,我是否可以绕过dlpc4422的所有视频和图像处理功能?并且使用dlpc4422模式,它可以显示二进制图像(纯黑白,甚至不是灰色)?
我也可以使用任何其他更简单的介质来直接加载DMD (保持电压和温度处于健康状态)。
请指导我申请。