This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP480RE:dlpc 4422与dlp480re的接口

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP480RE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/661012/dlp480re-dlpc-4422-interface-with-dlp480re

部件号:DLP480RE
主题中讨论的其他部件:DLPC4422

大家好,

我想对我的应用程序使用ti dlp480re DMD。我阅读了数据表和其他说明,并得出结论,它需要使用dlpc4422 ASIC才能正常工作。

在我的应用程序中,它仅用于显示高分辨率的二进制图像,因此需要DMD微镜仅在完全打开的条件下,或在任何时候完全关闭的条件下。

分辨率要求与dmd480re (1920x1200)1200)完全匹 配。但我不需要使用视频或模式模式,只需连续显示几秒钟,然后黑屏再显示几秒钟,并重复此过程以获取大约100幅图像。

我的困惑是,我是否可以绕过dlpc4422的所有视频和图像处理功能?并且使用dlpc4422模式,它可以显示二进制图像(纯黑白,甚至不是灰色)?

我也可以使用任何其他更简单的介质来直接加载DMD (保持电压和温度处于健康状态)。

请指导我申请。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pratik,

    欢迎来到TI-E2E论坛的DLP部分。

    我可以获得有关您的申请的更多信息吗? 您是否计划为黑白图像使用外部源?

    此致,
    奥斯卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Oscar:

    是的,完全正确。 我正在使用外部LED照明源来拍摄黑白图像。 我还将照明限制在最大额定值内。

    我需要非常简单的DMD控制,因为我的图像以非常低的帧速率显示。

    480RE最适合我所需的分辨率

    请提出建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pratik,

    对于DLP480RE DMD,您需要DLPC4422 ASIC和DLPC4422GUI控制器软件才能进行基本操作。 在GUI中,您可以禁用任何不必要的视频功能以满足您的需要。

    请参阅 参考设计 以帮助您入门。

    此致,

    奥斯卡