This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010:在正常和高级模式下,LED电流与GUI工具的差值

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/568878/dlp3010-difference-of-led-current-from-the-gui-tool-in-normal-and-advanced-mode

部件号:DLP3010

您好,

我想设置LED的默认电流。 我知道我们可以通过更改设备的固件来设置此功能。 问题是我以前使用高级GUI工具玩过,当我尝试用批处理文件设置LED的电流时,我没有给我想要的电流。

我注意到,通过从高级工具或普通工具获取当前值,我们无法获得相同的结果(例如,高级模式下405,普通模式下1001)。 如果您在高级模式下检查该值,则当前的批处理文件设置实际上是正确的。

所以我想知道每个值对应什么,或者它是否只是GUI中的一个错误,以及哪个值是正确的。 谢谢!

Tom Boissonnet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tom,

    感谢您对我们的DLP技术的关注。

    我认为发生混淆是因为简单模式下的GUI显示放大器高级模式显示IDAC值。

    请参见下面的IDAC值和电流之间的关系。

    请告诉我这是否可以解决问题。

    此致,

    Nadine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nadine:


    是的,这就是我的问题的答案,非常感谢!


    此致,

    Tom