This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR4500EVM:产品页面中的DLP 3D打印机用户指南#39;s

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR4500EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/588982/dlplcr4500evm-dlp-3d-printer-user-s-guide-in-product-page

部件号:DLPLCR4500EVM
主题中讨论的其他部件: Tida-0.0293万

大家好,我们刚刚开始了一个使用DLP技术创建3D打印机的项目,我已经通读了文档,尤其是 3D打印机的用户指南。 它提到光源是由飞利浦Lumiled 420 nm光发射二极管改变的,这意味着我实际上必须从我的Lightcrafter 4500改变当前的光发射RGB源? 此外,它还指.zip文件中的一些文档,其中包含源代码和原理图,我可以在哪里找到它们。  

最后,我们已经在对自己的软件进行编程。 目前,我们有一个工作稍快的切片器,并且我们有制作FDM 3D打印机的经验,因此步进电机部件已被覆盖。 我的问题是关于使用Raspberry PI通过USB端口控制光照。 我们的程序将创建SVG或PNG格式的切片,但能否通过USB连接发送图像并在正确的时间激活Lightcrafter以固化树脂?  

谢谢!

Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jose,

    如果您没有为照明更改为较短的波长LED,则曝光时间将非常长,或者可能没有足够的功率。  我不知道DLPLCR4500EVM中的蓝色LED是否有足够的功率来引起任何有意义的曝光。  我们的建议是按照所述更改LED。

    此处的TI参考设计“使用DLP技术进行立体胶片3D打印机开发的一流组合”非常有用:

    http://www.ti.com/tool/tida-0.0293万 -- 我认为您要查找的链接在设计文件下(列表底部的链接):

    http://www.ti.com/lit/zip/tidc591 [TIA-0.0293万 DLP 3D打印机软件包

    我希望这些链接能有所帮助

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我刚刚检查了答案。 如果我有问题,请浏览文档并提出另一个问题。

    谢谢!
    Jose
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ,我在断开系统主板底部的柔性打印电缆时遇到问题。 我应该从哪里松开它? 它似乎很有保障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose,

    这种弯曲应相当容易去除,不应粘附或任何东西。 您所说的是将系统主板连接到光学引擎的柔性电缆?

    只需轻轻地从连接器两侧竖直向下拉。

    -Paul