This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRNANOEVM:关于DLPNIRNANOEVM,不使用内置LAMP

Guru**** 1761415 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/598423/dlpnirnanoevm-about-dlpnirnanoevm-without-using-built-in-lamp

部件号:DLPNIRNANOVM

你(们)好

我有一个关于DLPNIRNANOVM的问题。

我想在 没有内置灯泡的情况下使用EVM。

是否有使用模式关闭内置灯并按其本身的方式测量外部光线?

如果有好的方法,请告诉我。

此致,

莱昂纳多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Leonardo,

    您是否计划将反射头留在灯泡上,而您只想禁用灯泡? 我建议您只需拔下黑色/红色导线(即灯电源)的接头。

    为了从外面测量光,你可以使用反射头中的光电探测器作为代理,但我不认为有太多的环境光到达它,因为它确实是为了测量其中一个灯的输出。 您可能需要考虑将某种外部光电探测器连接到系统。

    在Nano上,查找从反射头引出的蓝色/白色导线。 这些导线及其相关连接器用于光电探测器。 您可以使用该连接器驱动外部照片探测器,而不是内部探测器。 我会查看Nano的BOM,并订购用于灯的光电检测器副本。

    Nano的所有设计文档均可在此处找到: www.ti.com/.../tida-0.0554万

    如果您还有任何疑问,请告诉我!
    -Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    感谢您的支持。

    我可以理解如何禁用灯泡。
    我想拔下黑色/红色导线的接头。

    感谢您提供有关如何测量外部光源的建议。

    反射头中的光电探测器连接到DLPA 2005的SENS,是吗?

    此探测器的作用和功能是什么?

    此致,
    莱昂纳多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Leonardo,

    光检测器的功能/用途是为系统提供一些指示灯强度的指示。 人们可以想象这样一种情况,即根据探测器达到一定的值来设定预热时间是有用的。

    -Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我拔下灯泡连接器时,我收到ADC数据错误,并且无法执行任何扫描。 您能否建议我可能错过了什么?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sam:

    是否确定已拔下灯泡接头? 灯接头中应该只有黑色和红色导线,并且应该靠近Nano的光学头。 它是一个8针连接器,并非所有引脚都使用。

    如果您断开了较大的接头(有黑色/红色导线)和接头中的所有针脚,则您已断开探测器与系统的连接,这将导致其无法工作。

    确保所有连接器均已正确就位,并且您使用的是高质量USB电缆。 这些有时也会导致问题。

    最佳,

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确定已断开正确的接头。

    正如您所描述的那样,它是一个8针连接器上带有两根红色和两根黑色导线的插头。

    经过一些故障诊断后,此错误似乎仅在PGA增益设置为"自动"时才出现。

    当我将PGA增益更改为64或任何其他数字时,不会出现错误对话框。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sam:

    您是否使用最新版本的FW/SW/GUI? 所有接头是否完全就位?

    -Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul

    是的,所有接头都已固定到位。
    TIVA软件版本2.1 .................0
    GUI版本2.1 .........0
    DLPC闪存版本2.0 .........0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sam:

    很高兴您使用了最新的软件。 最后一件容易检查的事情是USB电缆。 您是否有一个可以尝试的较短的测试? 我们在Nano上进行了大量测试,没有插入反射头,从未出现过问题。 事实上,工厂的部分校准程序涉及拆卸反射头。 通常,当连接器未就位或PC存在通信问题时,会弹出这些ADC错误。

    您是否对Nano进行了任何修改? 您是否曾拆解过? 有时,板对板连接器也可能未正确就位。

    奇怪的是,您只在"自动"增益设置上看到错误。 也许值得重新加载所有SW/FW部件,以防损坏。

    最佳,
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul

    我已使用3根不同的USB电缆测试连接。 我还重新加载了软件/固件。

    我在没有反射头的情况下进行扫描时取得了初步成功,但过了一会儿,错误再次出现。

    此外,错误对话框显示"扫描或参考数据解释失败"。 在用户手册中找不到这样的内容。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据手册,当PGA增益设置为'Auto'(自动)时,它会进行扫描以确定可能的最高增益,而不会溢出。
    在尝试确定此增益时,昏暗的灯光是否可能会产生错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这是可能的。 您能否描述您正在扫描的内容并附加一些示例CSV文件?

    -Paul