This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.0293万:为DLP LightCrafter 4500选择MCU

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR4500EVM, MSP430F2410, DRV8825, DLPC350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/595899/tida-00293-selecting-mcu-for-the-dlp-lightcrafter-4500

部件号:Tida-0.0293万
主题中讨论的其他部件:DLPLCR4500EVMMSP430F2410DRV8825DLPC350

您好,

我正在使用基于DLP的立体印刷技术制作微机器人,我需要同时控制2个步进电机和DMD设备。

我有一些关于为3D打印系统选择MCU的问题。

(1) DLPLCR4500EVM是否包括 MSP430F2410和DRV8825,微控制器和步进电机驱动器? 如果没有,参考设计是否可供销售?

(2)对于Lightcrafter 4500的一般3D打印用途,您建议使用哪个MCU?  在参考设计(TIDA-0.0293万)中,您建议使用“BeagleBone Black MSTP Cape”,而在手册“DLPRegisteredLightCrafter 4500Tm评估模块”中,您建议使用Pandaboard。 由于我没有在基于Linux的MCU上进行编程的经验,因此非常感谢您的任何评论。

(3)是否可以使用其他基于Linux的MCU (如Raspberry Pi)来控制电机和DMD? 如果是的话,是否不如我在第(2)段所说的方案呢?

非常感谢,

天奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tianqi,

    1. EVM不包括MSP或电机驱动器。 MSTP Cape的参考设计可在TI设计页的“原理图”下找到。

    2.您选择的MCU需要符合您的系统规格,并且是您可以轻松编程的MCU。 MSP430能够处理电机驱动任务,但您可能需要更强大的功能来处理将图像流式传输到DLPC350。 BeagleBone是一款Sitara处理器,它相当强大,能够处理3D打印机所需的任务。

    Pandaboard基于现已停产的TI处理器,不是一个好选择。 它通常与Lightcrafter 4500兼容,但对于这种特殊设计,我们使用了BeagleBone的Cape。

    3.我不明白为什么RaspPi或类似产品会是一个不好的选择。 最终可能需要做更多的工作,您需要检查此设计中哪些接口可用和需要,但我看不出它无法工作的原因。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议,Paul!