This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 选择用于微尺度光刻度的产品

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/595236/selecting-a-product-for-microscale-photolithography

您好,

我正在研究紫外线诱发的微机器人制造,并且有兴趣使用DLP投影仪以微米级打印功能。

以下是我在阅读一些期刊和一些网站后想的一些选项。

1.购买和修改商用DLP投影仪。 我看到许多爱好运动的人拆除了UV滤镜并修改了目标透镜以进行3D打印。 这将是一个预算选择,但我对质量有顾虑。

2. TI的DLPRegisteredLightCrafterTm4500。 它更便宜,而且可以用C编程,但我不知道我是否可以用UV替换光源,以及强度是否足够强。

3. TI的UV DLP投影仪。 这是用于 UV应用的第三方德州仪器(TI) LightCrafterTm4500的实施,但我不知道为什么它比 DLPRegisteredLightCrafterTm4500昂贵1000美元。(http://www.keynotephotonics.com/lc4500-uvb/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tianqi,

    欢迎来到DLP论坛,感谢您的提问。

    我不确定您的系统所需的电源要求是什么,因为这取决于您尝试暴露的材料。 我建议您首先了解我们的3D打印机TI设计: www.ti.com/.../TIDA-0.0293万。 此设计采用Lightcrafter 4500 EVM,并使用420nm LED对其进行修改以执行3D打印,它与您尝试的目标非常接近。

    我希望这能回答你的问题。 如果还有其他问题,请告诉我。

    -Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    非常感谢。 这正是我要寻找的信息。

    用紫外线灯泡替换蓝色LED似乎是目前为止最好的解决方案。

    谢谢!

    天奇