https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1088030/dlpc3433-dsi
部件号:DLPC3433主题中讨论的其他部件:DLPA2005, DLP3010,
DLPA2005,DLP3010
我有DisplayPort输入。
我正在向DLPC发送以下命令,但仍然只能看到棋盘屏幕:
0x1b 0XD7 0x00 //启用DSI
0x1b 0x12 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x05 0xd0 0x02 //将显示大小设置为DMD = 1280x720
0x1b 0x10 0x00 0x00 0x00 0x00 0x56 0x03 0xe0 0x01 //将图像裁剪设置为854x480
0x1b 0x2E 0x56 0x03 0xe0 0x01 //将外部图像大小设置为854x480
0x1b 0xBD 0xD2 0x00 //将DSI时钟设置为210MHz
0x1b 0x05 0x00 //将输入源选择为外部
0x1b 0x07 0x00 //将源设置为 DSI
我已尝试添加冻结/取消冻结,但没有更改。
DSI应该为4通道,GPIO [1]和 GPIO [2]通过10k电阻器被拉高至LS_OUT (1.8V)
我在开始视频之前配置DLPC