This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3030-Q1:光电二极管选择

Guru**** 651100 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3030-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1095431/dlp3030-q1-photodiode-selection

部件号:DLP3030-Q1

德拉斯,

我有一些关于光电二极管选择的问题

1. 光电二极管是否有规格? 是否有选定的标准和条件?

2. 光电二极管在光学机器上的放置是否有任何限制(可以放置在哪里)?

3. 在DLP3030-Q1架构上是否可以不使用光电二极管?

4. 如有需要。 为什么DLP3030需要添加光电二极管?

5. 是否有与亮度(R/G/B LED电流)和色温对应的光电二极管信号强度仪表?

非常感谢,祝您一切顺利

魏特

e:weite.chi@ofilm.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的应用专家将很快就这些主题与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Weite:

    请参阅以下与选择光电二极管相关的文档,以及选择光电二极管对系统的重要性。  

    e2e.ti.com/.../251.4478万_5F00_PD_5F00_App_5F00_note_5F00_RevA-_2800_1_2900_.pdf</s>2800 2900

    谢谢!

    Alex Chan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    还有一些问题,请帮助,谢谢。

    1. 放置在壳体外的PD的反馈效果是什么?

    2. PD的具体反馈流程是什么?

     3.私隐专员的主要贡献是甚么?

    4. 是否提供了与亮度(R/G/B LED电流),色温,热保护相对应的光电二极管信号强度数据?

    非常感谢,祝您一切顺利。

    魏特

    e:weite.chi@ofilm.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Weite:

    请参阅以下回答。

    1. 出于调试或分析目的,您可以在系统外安装光电二极管,但您还必须注意杂散光或环境光。 此外,您还可以让系统将光投射到表面上,但如果您的光电二极管在路上,它将阻止投影。

    2/3。 请查看我之前发送给您的文档中的以下图像。

    此外,这里还有另一个附件,说明了LED驱动器如何在DLP3030Q1显示系统中工作,并详细讨论了光电二极管的使用。

    e2e.ti.com/.../dlpa084-_2800_1_2900_.pdf</s>2900

    4)  正如应用说明所指出的,光电二极管的放置会直接影响亮度,因此必须仔细测试系统中的放置。

    此外,光电二极管的放置对于系统的白点校准非常重要。 系统的白点校准将确保在不同温度范围的亮度范围内正确匹配白点颜色。 系统将生成一个校准表,其中包含各种温度,以获得正确的亮度和良好的色彩性能。 校准使用光电二极管,因此正确设置和放置光电二极管非常重要。 我们的主板上还有一个温度传感器,允许现场系统根据环境温度自动调整,以改变LED强度,从而平衡颜色/亮度。

     

    在散热性能方面,客户应确保其终端系统具有适当的散热管理(如散热器)或其他冷却方法(如风扇)。 如果您查看我们的电子主板用户指南,它们列出了相应的温度和电气特性规格。

    https://www.ti.com/tool/DLP3030Q1EVM?keyMatch=DLP3030Q1EVM</s>3030

    谢谢!

    Alex Chan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    还有一个小问题。

      为什么必须在DLP3030-Q1上使用光电二极管?

    非常感谢,祝您一切顺利。

    魏特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Weite:

    请参阅dlpa084应用手册中有关DLP3030-Q1显示屏LED驱动器的信息。 我们广泛使用光电二极管作为系统中实时反馈的一部分,以保持正确的LED行为。  

    谢谢!

    Alex Chan