This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR4710EVM-G2:如何将批处理文件安装到非易失性内存中?

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710EVM-LC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1096750/dlpdlcr4710evm-g2-how-can-i-install-batch-file-into-non-volatile-memory

部件号:DLPDLCR4710EVM-G2
主题中讨论的其他部件:DLP4710EVM-LC

您好,如何 将批处理文件安装到非易失性存储器中?  

我想在不连接LED的情况下使用DMD,但 默认情况下,固件要求连接LED,因此 如果模块检测到这些LED不存在,则模块将无法正常启动。

当LED连接时,我可以打开DLP,然后单击GUI上的'高级'按钮并添加批处理文件。 但当我断开LED,然后打开DLP并尝试写入批处理文件以告诉DLP我要使用没有LED的DMD (W 36 52 00)时,它不起作用。

因此,我需要在 打开DMD之前更改批处理文件,但我该怎么做?  

期待您的回复,非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Haoxiang

    欢迎来到DLP论坛,感谢您对DLP技术的关注。

    您能否分享有关您的应用程序和用例的更多详细信息? 这将有助于 更好地了解您的需求并提供解决方案。

    此致,

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,EVM软件版本是4.1 .0,固件是7.3 .2,GUI版本是7.4

    我想把DLP中的DMD用作空间光调制器,用于更改外部输入激光的相位和振幅。 因此我需要拔下LED,因为我不需要。

    所以我只是想知道如何添加批处理文件,使DLP在打开LED时禁用LED,否则它会发现LED丢失,无法正确打开。 如果我在高级模式下运行批处理文件,它不会 永久禁用LED,这意味着每次打开后我需要手动运行此批处理,但如果LED被拔下,则不使用批处理文件就无法对其进行调谐。  

    那么  ,如何 将批处理文件安装到非易失性存储器中以永久禁用LED?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,用户:

    遗憾的是,我们不支持从EVM上断开LED的使用案例。 但是,您可以考虑DLP4710EVM-LC,因为它将为您提供更好的曝光时间控制,这将对您的最终应用非常有用。 请注意,也不可能从此用例中删除LED。

    感谢您的理解。

    此致,

    奥斯汀