This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC150:DLPC150程序员指南中的问题(图2-10)

Guru**** 665180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1095656/dlpc150-question-from-dlpc150-programmer-s-guide-figure-2-10

部件号:DLPC150

各位专家,您好!

你好。

用户指南 dlpu031a.pdf,在图片上解释24位并行端口外部触发时,只有23个触发脉冲,G0缺失。 对于内部24位并行端口触发,有24个脉冲,全部为24RGB位+"暗计数"。

您能否解释一下外部触发的情况-是仅23个脉冲,而G0应该被排除还是数据表具有误导性? 我注意到,即使使用外部触发,在24次脉冲后仍会出现一个暗屏。

谢谢你。

此致,
Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie您好!

    感谢您提请我们注意此事。 这是一个错误。 G0应为24位。

    我们将在程序员指南中进行此更正。

    此致,

    Vivek