This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR4710EVM-G2:无法更新闪存映像

Guru**** 657640 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR4710EVM-G2, DLP4710EVM-LC, DLP4710, DLPC3439, DLPC3479
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1090904/dlpdlcr4710evm-g2-flash-image-update-not-possible

部件号:DLPDLCR4710EVM-G2
线程中讨论的其他部件: DLP4710EVM-LCDLP4710DLPC3439DLPC3479

我们的目标是使用DLPDLCR4710EVM-G2评估板,不带LED。 为此,我们尝试使用自定义批处理文件,该文件在启动过程中禁用LED。 因此,我们在高级模式下使用了GUI软件"DLP LightCrAfter Display"。 我们尝试执行“Flash Image Update”但没有成功。

使用固件选择器工具中的固件时,出现错误,表示该固件适用于其他类型的EVM。
使用DLPDLCR4710EVM-G2产品页面中的固件时,软件将立即返回更新成功的信息。 尽管有消息说它是成功的,但没有什么真正的改变。 在启动EVM时,LED仍会亮起。 我们认为,没有执行任何更新,也没有将批处理文件加载到EVM中。

您能否支持我们创建和上传自定义自动初始化批处理文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Marco,

    感谢您对DLP技术的关注。

    您是否更喜欢在启动时关闭LED指示灯,或者您是否打算将其完全拔下? 我们应该能够支持您的请求。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Marco,

    除了John的问题之外 ,请尝试使用此处提供的DLP4710-LC (光控) GUI刷新您的自定义映像。 虽然此GUI适用于不同的系统,但它与目标闪存设备无关,因此可以执行闪存而不会出现问题。

    此致,

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    感谢您的快速回复。
    我们要拔下所有指示灯。 因此,我们的目标是在LED断开的情况下启动和使用EVM。

    此致

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Austin

    感谢您的提示。 好的,我们将在DLP4710-LC GUI中试用它。 我将随时向你通报情况。

    此致

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Marco,

    奥斯汀的推荐是否有任何变化?

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:
    通过用于DLP4710EVM-LC的GUI,我可以在EVM上刷新我们的映像。 固件更新大约需要10分钟(与我们在另一个GUI上的试用相比)。
    当我在插入LED的情况下启动EVM时,LED会闪烁约一秒钟,然后熄灭。 DMD会按应有的方式显示来自HDMI输入的图像。
    我拔下了LED,以查看EVM在LED断开的情况下是否在DMD上显示任何内容。 不幸的是,如果我在拔下LED的情况下启动EVM,DMD不会作出反应。
    我们怀疑我们的批处理文件未停用LED。 或者我们犯了另一个错误。

    我附上了我们自己制作的批处理文件,作为.txt文件。 也许您可以帮助我们找出我们的错误?

    此致
    Marco

    e2e.ti.com/.../batchfile_5F00_customized.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Marco,

    您能否描述您对不带LED连接的DLP系统的需求? 这似乎有违该单位的宗旨。

    此致,

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Austin

    我们希望把DLP作为我们正在开发的光学测量系统的一部分。 DMD将用于让光束的不同部分在测量过程中通过系统的光路。 因此,我们使用HDMI连接在DMD上显示不同的图像/改变模式。 因此,我们的设备不再用作投影仪,LED不能保持插入状态供我们使用。

    您能否帮助我们更新固件,以便在拔下LED的情况下启动设备? 或者,您能否为我们提供一个解决问题的图像?

    我们还对DMD本身的光学特性(DLP4710)有一些疑问。 由于DMD的小型结构造成的衍射效应,我们面临着一些挑战。 是否还能获得有关光学特性和光学设计的支持?

    此致

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Marco,

    很遗憾,我无法提供此固件,因为显示平台不支持此功能。 您可以考虑使用 DLPC3479 (DLP4710 Light Control) 芯片组来探索此应用的可能性。

    您能详细介绍您感兴趣的光学特性吗? 模块的基本光学特性可在 DLPDLCR4710EVM-G2用户指南的第4节中找到。 DLPDLCR4710EVM-G2中的光学模块由Young Optics开发。 需要从Young Optics获取有关发动机光学特性的更多信息。

    此致,

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Austin

    与DLPDLCR4710EVM-G2 (我们已使用的组件)相比,DLP4710EVM-LC有哪些优点? 它们都使用相同的DMD芯片(DLP4710),但使用不同的光控制芯片组(DLPC3479/ DLPC3439)。

    我们对DLP4710芯片本身的光学特性感兴趣,而不是投影光学。 是否存在必须满足的特定入射照明角度? 或者是否可以改变入射角度以接收不同的投影光输出角度? 正如我在上一篇文章中提到的,我们在尝试将DMD用作可变孔径的同时,还在努力进行衍射。

    此致
    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Marco,

    光控配置适用于各种类型的3D扫描,打印和成像应用。 光线控制功能允许自定义暗时间和曝光时间,以及外部触发器以驱动模式投影。 根据您在上面提供的描述,这可能更适合您使用。 此页面 可能是了解有关光控的更多信息的良好起点。

    有关照明角度的问题,以下内容摘自 DLP4710数据表 (第6.4 节):

    微镜阵列中任何点(包括微镜池(POM))传入照明灯的最大边缘射线角度,从法向到设备阵列平面不应超过55度。 设备的车窗孔径并不一定允许以较高的最大角度进入微镜,而且设备的性能未经过测试,也未通过超过此角度的测试。 在微镜阵列(包括POM)外超过此角度的照明灯将导致本文档中描述的热限制,并可能对使用寿命产生负面影响。

    此致,

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈洛奥斯丁

    感谢您提供所有信息。 我们将尝试在LED仍处于连接状态的情况下继续使用DLPDLCR4710EVM-G2模块。

    感谢您的支持。

    此致

    Marco