主题中讨论的其他部件: DLPC3436, DLP230NP
您好,
在我所从事的一个项目中,需要一个高速空间光调制器,至少在概念验证期内,它也不应如此昂贵。 在对您的产品组合进行检查时,我遇到 了DLPDLCR230NPEVM,该产品对于960x540 RGB666图像似乎能够工作@240Hz。
现在,我正在考虑通过在EVM上操作FPGA控制器来提高帧速率的可能性,这样3x6位的颜色信息输入可以评估为18位的单色(黑-白,0-1)信息。 从理论上讲,这使我们的光调制器在单色模式下的频率为@720Hz。
为了做到这一点,我计划使用FPGA (Arty A7作为经济实惠的选项),并根据不带Raspberry Pi板的DPI引脚布局将数字输出引脚直接连接到EVM GPIO输入引脚。 对于控制器/FPGA上的软件/固件修改,我肯定可以使用Raspberry Pi,但在实时工作时,似乎无需依赖RPi4。
您认为我的方案可以奏效吗? 我是否错过了任何技术障碍/限制? 我能否直接操作EVM上的FPGA/Controller?
感谢您的支持。
Gorkem。