This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP产品论坛

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR3310EVM, DLPC3437, DLPC900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1095537/dlp-products-forum

部件号:DLPDLCR3310EVM
主题中讨论的其他部件: DLPC3437DLPC900

你(们)好 我想 通过  USB控制DLPDLCR3310EVM以实现过程自动化,在DLPC3437软件编程器指南 中,仅提供I2C协议的说明。 是否有USB接口的文档? 类似于 DLPC900 Programmer’s Guide中的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,用户:

    欢迎参加E2E论坛,感谢您对DLP技术的关注!

    I2C接口是唯一支持向DLPC3437发出命令的通信协议。 但是,I2C是通过PC和EVM之间的直接USB电缆连接执行的。 DLPDLCR3310EVM上的Cypress芯片充当USB到I2C桥接器。 DLPC3437软件编程器指南中描述的命令 与 EVM GUI中使用的命令相同

    此致,

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,Austin。 我能够通过GUI进行通信,但我想知道是否通过I2C直接通信可以避免DMD生成的图像出现"闪烁"。

    我所指的闪烁是一个我可以在摄像机设置为微秒曝光时间时检测到的闪烁。

    此外,我不知道这是软件还是硬件问题,可能是因为DMD的针脚或图像中的颜色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomas您好,

    摄像头观察到的图像闪烁不是错误或硬件问题。  DLP系统是彩色顺序显示,即一次显示一种颜色。  

    您很可能正在使用罗盘快门摄像机。 此类型的摄像机捕获波段图像并向下滚动。  曝光时间非常短,在此期间图像中只显示一种或两种颜色。  当摄像机滚动时,颜色会发生变化。因此,当使用滚动快门摄像机捕获图像时,您将看到色带或闪烁。

    解决此问题的最佳方法是使用全局快门摄像机。 此摄像机可以  及时捕获整个图像,您可以调整曝光时间 ,以便显示所有彩色平面。

    此致,

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Vivek! 我增加了曝光时间,闪烁不再明显

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomas您好,

    我很高兴听到这个问题已经解决。

    此致,

    Vivek