大家好 ,继续跟进此主题[e2e.ti.com/.../403.1155万,我一直在继续我们在DLP方面的工作。 我们仍然面临一些问题,希望 在能够就这一组成部分开展工作之前寻求更多的援助。
1)我是否可以 为DLP5531获取.xproj文件,以便与DLP Composer配合使用进行配置?
2) 错误的DMD连接(错误代码556)问题仍然存在,并显示图形错误消息,即使DMD现在与插槽齐平。 DMD插座似乎 不是用户可维修的 ,而 是固定在格式化板上。 请问您对此有何建议?
[DMD齐平插座]
这是随后从插槽中移除的DMD