This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5533A-Q1:DLPC230控制程序中出现错误

Guru**** 665180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1100070/dlp5533a-q1-error-in-dlpc230-control-program

部件号:DLP5533A-Q1

通过DS90UB924解组获取的Open LDI数据传输到DLPC230芯片后,选择OLDI 1152*1152后1152后,DLPC230控制程序中的源代码通常无法转换。 下图显示了特定的错误。

您能告诉我为什么会发生这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,SSS,

    您是否在外部验证或监控/探测OLDI信号以确认数据和时钟在接收端(在DLPC230输入端)实际稳定? 您报告的错误代码表示预期的OLDI配置与收到的实际数据之间可能不匹配。 使用较低的OLDI分辨率(如1152x576)是否会导致相同的错误,不同的错误或有效的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们目前正在确认其稳定性。 您是否有确认稳定性的相关方法建议?

    我们尝试将分辨率降低到1152*576,但仍然出现相同的问题。

    TI是否可以提供低分辨率的相关配置参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了使用不同的已知正常工作的OLDI接收器之外,确认信号完整性的唯一其他方法是使用具有视频接口解码的示波器和/或逻辑分析仪。

    您可以使用DLP Composer for Automotive?修改视频配置参数。 您是否已拥有mySecureSoftware访问权限? 如果没有,我可以让您下载访问权限,并提供有关配置参数的其他说明。 您需要在电子邮件中向我发送一封私人E2E消息,以便我可以将您的电子邮件添加到DLP Composer允许的用户列表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 我们后来发现我们的线路序列连接有问题,问题已经解决。 再次感谢您的帮助!