主题中讨论的其他器件: DLP9000X、 DLP9000
你(们)好
我们处于 DLPC910的布局阶段、一些问题尚不清楚。 感谢您在以下事项上的缩写:
在"10.1.3.2.1 LVDS 输出总线偏斜"部分中、可写为:
"为了最大限度地减小 DMD 中的瞬时交流电流开关、LVDS 输出总线布线长度应与不同
在一条总线与另一条总线之间产生建议的100-200ps 偏斜。 表10-4显示了两个如何使用总线的示例
假设每1000mil 为180-200ps、则可能会发生倾斜。 请记住、从一条总线到另一条总线的总偏斜应该是如此
最大偏斜的情况下运行。
在表10-4中给出了两个 LVDS 输出示例。 (请参见随附的)。在一个示例中、A 组与 B 组之间的 Δ 值为~2200mil、B 组与 C 组之间的 Δ 值为~1700mil、C 组与 D 组之间的增量值为1050mil。。。。。但是
在示例2中...组 A-B 没有增量、C-D 也具有相同的长度...这与上面以橙色突出显示的文本相矛盾。
我们的问题是:
-这种差值是否在每个组之间强制要求另一组? 如果是、要保留的最小值和最大值是多少? 为什么示例2不包含该内容? 当前指令强制保留较长的跟踪
对于我们的 DLPC910非常靠近 Flex 连接器的情况而言、这些增量非常困难
-它仅用于 LVDS 输出吗? 组中的 LVDS 如何?
--对 LVDS 的分组要求是什么? 是否需要在每个组之间保持偏差? A 到 B、B 到 C、C 到 D?