请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP9000X 主题中讨论的其他器件: DLPC910
您好!
为了测试可与 DLP9000X 配合使用的 FPGA 设计、我正在寻找 具有 可编程 FPGA + FPGA 源代码的兼容 EVM。
是否有任何 EVM 可满足我的需求?
谢谢、
罗伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.