This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC910:DLPC910

Guru**** 660250 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC910, DLP9000X
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1108784/dlpc910-dlpc910

器件型号:DLPC910
主题中讨论的其他器件: DLP9000X

你好。

我的问题是有关 DLPC910的布局指南。

-我的设计是 DLPC910和 DLP9000X。  

-在 DLP9000X 中、对于差分总线(A、B、C、D)数据表中的每个引脚、布局中都有要考虑的内部长度数据(以 mil 为单位)。

尽管如此、我的印象是、这些信息也将提供给 DLPC910输入和输出差动总线、因为它们实际上是 Xilinx FPGA

我缺少什么吗? 如何考虑 DLPC910的内部长度

BR

毫升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moshe、

    我们在 TI.com 上提供了 DLPC910的 IBIS 文件。 此处提供下载链接: https://www.ti.com/lit/zip/dlpm016

    如果您需要其他信息、我们可以在明天的办公室中查看这些信息。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moshe、

    我现在将关闭此主题、如果您需要更多信息、请告知我们。  

    我们将解决您的其他影响布局决策的问题。

    此致、

    Matt