请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP650TEEVM 主题中讨论的其他器件: DLPC7540EVM、 DLPC7540
您好!
我对 DLP650TEEVM 产品很好奇。 据我所知、它应该与两个不同的驱动器板兼容、例如 DLPC7540EVM 和 DLPC4422EVM。
那么、对于这些驱动器板、是否有任何驱动器板可以将一些小尺寸的映像预保存到 RAM 中并使用外部触发器显示它? 还是其他驱动器板?
我的要求:
-角照明 DMD 芯片
-用于显示预保存图像(非二进制)的外部触发器
提前感谢!
此致、
Haoran