This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRSCANEVM:硬件帮助

Guru**** 664280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1105127/dlpnirscanevm-hardware-help

器件型号:DLPNIRSCANEVM

各位专家:

客户 遇到 NIRscan_nano 软件问题。

客户绘制了一个 ring.bin 代码并上传了它、但是他们没有意识到矩形大小(宽度和高度代码)超出限制、上传后系统显示"EVM 未连接"和"版本不匹配"、 然后整个系统没有响应、他们尝试使用"引导加载程序模式"、但无法正常工作。 系统无响应、无法上载以前的软件(代码)。  此外、每次插入 USB 时、他们都尝试插入和拔出 USB、整个系统都卡死且不响应。

是否有任何解决方案可以解决此问题、或者器件是否完全死机?

提前感谢。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    欢迎回来参加 E2E 论坛!

    听起来好像 EVM 上的数据可能已损坏。 可能有一种方法可以纠正这种情况、但团队需要进行讨论。

    请让我们在下周结束前制定一项计划。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

     在设备加电或复位时按住 EVM 上的扫描按钮以进入引导加载程序模式,并尝试使用 选中“Tiva Flash is empty/erased”标志更新 Tiva 固件。 如需更多说明、请参阅 K.3部分(如果用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/dlpu030g/dlpu030g.pdf)

    此致、

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhil、

    感谢你的帮助。 但是、客户已经尝试过这种方法、但不起作用。 软件仍然没有响应、它们无法更新 Tiva。

    这是否意味着电路板已死?

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    这并不一定意味着电路板已死。

    连接电源后、电路板 LED 上是否有任何活动? D1和 D2的状态是什么?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    感谢您的支持。 我将与客户核实这一点。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、  

    谢谢。 请随时向我们提供最新信息。  

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Austin 和 Mayank、

    这是客户提供的更新、连接后、D1保持亮起且呈黄色、但 D2未亮起。  

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    请允许我们在内部进行协调、以考虑如何进行此调试。

    此致、
    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    以下是其他信息:

    客户再次尝试连接设备  、D1这次不亮。  

    他们还尝试使用不同的计算机、但 DLP NIRscan Nano GUI 器件状态指示灯不亮、有时 Tiva 和 Scan 会亮起、但更新处理将在10%停止、然后无响应。 此外、它还显示了"Version mismatch"窗口、Tiva SW、DLPC FW、频谱库、EEPROM CAL、 和基准 CAL 都不匹配、但 EEPROM CFG 良好。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢你。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    感谢您提供更多信息。

    您是否能够发送处理失败时出现的消息的屏幕截图?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    以下是错误消息:

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    感谢您提供图片。 请给我们一些时间来诊断问题。 请在下周寻找答案。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    能否确认您使用的 EVM 是什么? NIR 扫描 EVM 或 DLP NIR 扫描纳米 EVM

    请注意、这两个 EVM 基于不同的芯片组。 您所附的图片似乎是 NIR 扫描 EVM。 请参阅 NIR 扫描 EVM 用户指南中的 C 部分重新编程过程

    请使用 TI.com 上提供的相应 EVM 工具、不要使用其他 EVM 工具、因为它们基于完全不同的芯片组。

    此致、

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhil、

    以下是客户电路板的图片:

    客户将其分开,因为他们的实验室仅使用一部分,而且以前也在工作。

    在下图中、您可以看到、当扫描 LED 指示灯亮起且电源打开时、它卡在10%。

    看起来他们使用的是 DLP NIR 扫描纳米 EVM。

    希望这些信息能有所帮助。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    感谢您的确认。 团队成员将在几天内返回给您。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    是否有任何更新? 我从客户那里获得了更多信息。

    在尝试蓝牙和引导加载程序模式后、我们认为驱动程序的某些部分可能无法正常工作。 USB 可以连接、但没有响应。 此外、蓝牙未连接并显示错误、这是我们以前未使用过的错误。 因此、我们现在尝试使用 UART、我们认为 UART 对于与 DLP 通信可能很有用。

    我希望您能作出回应。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    看起来图像已损坏。 有关   版本不匹配的更多详细信息、请尝试按照用户指南第 K.3节和第 K.5节中的说明更新 Tiva 固件。

    此致、

    Akhli  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhil、

    客户已经尝试过、没有像我之前提到的那样工作。 是否可以说器件已死?

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    虽然该板目前可能已损坏、但我们认为仍可恢复。

    请在一周结束前收到对此问题的后续答复。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    奥斯汀