This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500:关于 DMD 在 DLP4500中的反射

Guru**** 2579195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1107648/dlp4500-about-the-reflection-of-dmd-in-dlp4500

器件型号:DLP4500

我有一个新问题。

当我照射激光束时、反射光束以奇怪的方式扩散。

这是可以的吗? 然后、DMD 的表面无关紧要。 如果曲面图像发生变化

扩展方向不变。 请参阅图片。


是 Bragg 反射还是其他衍射?

(激光波长为532nm、功耗低得多。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    欢迎回来访问 E2E 论坛、感谢您创建这个新的线程。

    我正在与我们的光学团队讨论此问题、并将在本周结束前提供答案。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 如果您想了解有关我的问题的更多信息、请告诉我您想要了解的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    不用客气。

    我们在这里看到的展频是 DMD 镜片间距生成的衍射光栅图形。 典型的光学系统设计可捕获约85%的衍射光、剩余的光落在投影透镜孔径之外。 标准衍射光栅点的角间距可通过以下公式计算:

    镜片间距为7.56um。 绿色激光波长应为0.52um。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我的问题已被清除、谢谢。左侧图像和右侧图像之间有何区别?

    并且、m=M?  

    左侧图像中光束的直线和锯齿状线是什么?

    是否可以消除除 m=0以外的光?

    为什么绿色激光波长应为0.52nm?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    不用客气。

    当我说绿色激光波长应该为0.52nm 时、我的意思是这是公式中的 λ 建议值。

    在该图中、M = m、这是衍射顺序。

    请允许我在几个工作日内回答其余问题。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    两个图像之间的差异旨在显示光行为的不同方面。 左侧展示了三角函数、右侧显示了扩散角及其顺序。 直线表示均匀的入射光、而锯齿状线表示衍射光。

    有关衍射的更多信息、您可以考虑查看以下文章:

    https://en.wikipedia.org/wiki/Diffraction_from_slits

    https://en.wikipedia.org/wiki/Fraunhofer_diffraction

    关于消除更高的衍射阶数、我们应记住、这些图形是窄带准直光源(激光)作为光源的结果。 这会生成单波长干扰模式。 当 LED 照亮 DMD 时、它充当宽带朗伯光源、~25nm FWHM、大致呈高斯形状。 在本例中、多个波长重叠并混合我们的衍射图案。

    因此、建议使用激光光源、使该光源尽可能模拟和 LED。 对于较高的流明应用、使用了多个激光器。 多个激光器可提供~5Nm 的宽光源。 散射器可在准直波前断开波形、在该波形中、狭缝与波形重叠并混合。

    此外、请记住、1mW 是眼睛的安全额定功率。 市场上的绿色激光指示器发出~40mW 的光、因此应采取安全措施。

    一些廉价激光器可能无法阻挡1064纳米光。 我们建议使用520nm 半导体绿色激光。 使用热量计测试输出应提供安全的工作范围。

    下面的链接讨论了廉价、未过滤激光的危险。

    https://blog.everydayscientist.com/?p=2262#:~:text=The%20%E2%80%9Cgreen%E2%80%9D%20of%20green%20laser,the%20green%20532%20nm%20light

    此致、

    奥斯汀