This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5531Q1EVM:采用 HDMI 进行符号投影的用例

Guru**** 2579945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP-OMM-SEARCH, DLP5531LEQ1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1107326/dlp5531q1evm-use-case-for-symbol-projection-with-hdmi

器件型号:DLP5531Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DLP5531LEQ1EVM

您好!

我在这段视频中观看了 DLP 前照灯的演示、 想 了解哪种解决方案可以专门用于控制输出-如果有第三方控制器和程序控制 HDMI 馈送并将其发送到 DLPC230控制器?  我目前正在研究一个符号投影用例、其预期结果  演示中的结果类似。

https://www.youtube.com/watch?v=RQQUhUCAiKM&t=100s

www.youtube.com/watch

此外、DLP 控制程序中是否还有可调整投影图像偏斜的特定设置?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    DLP 前照灯需要24位并行 RGB 或 OpenLDI 视频信号(帧速率为60Hz、分辨率为1152x576)。 您认为、视频数据主机不是 DLP 前照灯芯片组的一部分、因为此视频数据通常来自 ECU 或中间应用处理器。 有多家第三方公司可以帮助开发解决方案的视频数据端。 有关   这些具有 DLP 软件体验的第三方公司的详细信息,请参阅并下载 DLP-3P-SEARCH (www.ti.com/.../DLP-OMM-SEARCH)。

    DLP5531LEQ1EVM 在格式器板上配备了 HDMI 转并行24位转换器。 这使您可以将 PC 用作视频数据源、以模拟 ECU 或应用处理器在车辆中将执行的操作。

    DLP Composer 和 DLP 控制程序目前不包含任何支持图像偏斜或梯形校正的功能。 ECU 或应用处理器需要提前倾斜内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Akeem! 我们将 根据所提供的信息进行开发  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Akeem! 我们将 根据所提供的信息进行开发