This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP230GP:系统功耗

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP230GP, DLPC3432, DLPA3000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1107742/dlp230gp-power-consumption-for-the-system

器件型号:DLP230GP
主题中讨论的其他器件: DLPC3432DLPA3000

我询问了 DLP230GP 系统的功耗。
您是否有估算数据或测量数据?
他们从光学模块供应商那里获得了4.8A/5V 电压。
我认为、该 LED 电流应该是功率的主要部分。
它们的计算如下(效率:85%)
(4.8/0.85)*5.
另一个对于 DLPC、DLPA 应该是一些额外的。
我认为基本的想法应该是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Honzawa-San、

    欢迎回来参加 E2E 论坛!

    您是否在寻找任何特定 DLPA 的功耗? 这可能会根据所选的 PMIC 而变化。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 这适用于 DLP230GP+DLPC3432+DLPA3000的常规芯片组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Honzawa-San、

    感谢您的反馈。 我们将了解您提供的特定设置。 请让我们留出一些时间。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洪泽-圣、

    您正确地认为 LED 电源是系统的主要耗电元件。 有关 基于 LED 电流的功耗、请参阅 DLPA3000数据表的图14和图15。 这将是 DLPA3000提供的大部分功率。

    有关 DLPC 电源特性的信息、请参阅 DLPC3432数据表的第6.5节。 DLP230GP 数据表中提供了与 DMD 类似的值。

    此致、

    奥斯汀