This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA3000:PMIC 仅用于为 DLP/DLPC 连接建议供电

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710LC, DLPA3000, DLPC3479
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1093334/dlpa3000-pmic-used-only-for-powering-dlp-dlpc-connection-suggestions

器件型号:DLPA3000
主题中讨论的其他器件:DLP4710LCDLPC3479

您好!

我们计划仅将 DLPA3000用于 powerig DLPC34779 / DLP4710LC 相关事项、所有其他事项将不使用。 我找不到适用于此用例的参考设计、但是我找到了一些相关线程、这些线程表明、例如、在 LED 断开连接的情况下、PMIC 无法完成其启动过程。 可能需要特殊的固件。  

-对于未使用的 BUCK、参考设计建议将一切都保持在 GND 引脚之外、我将遵循这一点

-对于 LED、是否有任何不使用它们的参考设计?  如果没有、建议如何处理与"illum"相关的引脚?

关于"无法完成它的引导过程*。 这是否意味着无法通过 I2C 访问整个系统? 如果不是、是否可以通过 I2C 写入或对引脚进行上拉/下拉处理来避免特殊固件? 只需检查可能性、以便在有更新时不必请求特殊的 FW。

谢谢

Petr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    我们没有不使用 LED 的设计。

    我们可以研究必须为与照明相关的引脚做些什么。

    在表面一级、如果拔下 LED、DMD 将不会出现图案。 我可以更详细地研究这个问题。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!  

    您是否计划使用外部 LED 驱动器(DLPA3000除外)来照亮 DLP4710LC DMD?

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    没错、我们需要使用外部驱动器、因为我们需要让 RGB LED 同时亮起。

    (BTW,如果 TI 也有这方面的一些参考设计(8V/10A LED 驱动器),最好查看一下)

    谢谢

    Petr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!  

    我们没有使用外部驱动器驱动 LED 的 DLPC3479参考设计。 您能否分享您链接到 myTI 帐户的电子邮件 ID。 我们将单独与您联系。  

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    几天前、我尝试通过我的联系人电子邮件向您发送一个朋友请求(我无法直接向您发送 PM)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    感谢您的耐心等待。 我们团队的一名成员将在下周联系。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    是否可以尝试 W 36 52 00命令? 这是为了关闭 EVM 的 LED、同时仍允许 EVM 正常运行。 您能否尝试此操作并查看装置是否会出现图案?

    您是否打算使用 EVM 附带的 LED、或者是否打算使用其他具有外部驱动器的 LED?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HELO John、

    感谢您的建议。  

    我们计划在应用中使用不同的 LED 驱动器、因为我们需要并发 RGB。

    我们尝试将 LED 直接连接到外部电源(因此、EVM 控制板上的 LED 电缆已断开连接)。 在该配置中、DLPC 实际上不会出现模式。 我们尝试了52 00命令(如果我们理解正确、36是芯片地址、52是命令、00表示 R、G、B LED 已禁用)。 不幸的是,尽管有命令,我们仍然看不到任何模式。

    还有其他建议可以尝试吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    该请求超出了我们的典型用途。  建议使用的写入 RGB LED 使能(52h)命令可用作在使用期间关闭 LED 的选项、但它将要求 LED 完全连接。

    还应注意的是、我们的芯片组并非设计用于同时驱动全部三个 LED。 控制器输出特定的光脉冲序列、以平衡颜色并创建定义。 一次驱动三个 LED 将导致系统丧失这些优势。

    您能否就您希望满足此请求的应用程序发言?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    这适用于结构光应用。

    我知道 DLPA3000不是针对同步照明而制造的。 如果我们可以使用系列中的一些更小的芯片、那就更好了、因为 DLPA 对于我们将要使用的芯片来说非常大(仅 DLP 电源芯片)。 但是、我从另一个线程中了解到、这是不可能的。

    我们现在要尝试的是找到一个至少不需要特殊固件的解决方案、因为这对 TI 和我们来说都很麻烦。 因此、如果有一组命令允许 DLPA 完成引导过程并在没有连接 LED 的情况下正常工作、那将会非常好。 或者、如果我们可以使用一些外部分频器/上拉/下拉"假"感应点、这也是可能的。  

    非常感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    感谢您的耐心等待。 我们将了解我们能够采取哪些措施来满足您的需求。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    虽然没有特定的 I2C 命令来禁用 LED 使用、但您可以考虑使用 TI 固件选择器工具上提供的"RED_LED_ONLY "固件。 使用此固件、您将能够使用单个 LED 线路代替三个 LED 线路。 此外、如果您选择将此 LED 与光学模块断开、则可以将该线路上的电流输出设置为低电平、以实现最低功耗。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    谢谢您。我认为以不同方式将驱动器用于一个 LED 和驱动其余 LED 不会成为一个实用的传感器。  

    因此、一个选项是针对非常低的电流对 LED 降压进行降压(例如10mA/1Vout)。 这会导致560uH 电感器(不过额定电流非常低)+ 220nF 输出电容等类似的结果。 Rsense 可以是1欧姆、从而为寄存器提供足够的空间来通过模拟 LED 的电阻器设置电流? 如果我从数据表中了解得非常清楚、那么仅监测 LED 正向电压是否存在"开路"且没有低限值?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    小组将查看此陈述的可行性。

    我将编写一些脚本以运行、并在本周结束时将其发送给您。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!  

    我有一些线路希望您在您的系统上运行。 我只需要知道您的系统是如何反应的。

    打开您的 EVM 并正常进行投影。

    运行以下命令:
    宽36 1A 01
    宽36 05 01
    W 36 2E 80 07 38 04
    宽36 10 00 00 00 80 07 38 04
    宽36 0B 07 06 00 06 00
    宽36 12 80 07 38 04
    宽36 52 00
    宽36 1A 00

    您是否仍能看到 DMD 是否正在阵列?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    您可以接受我的朋友的请求吗? 我想继续这一对话,并提供私人信息。

    此致、

    John