This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010EVM-LC:将内部图案写入到"DLP3010LC+DLPC3478-DLPA3000"系统时出错。

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3470, DLP3010LC, DLPC3478, DLPA3000, DLP3010, DLP3010EVM-LC, DLPA2005, DLPC3479
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1078413/dlp3010evm-lc-error-occurs-when-writing-internal-pattern-to-the-dlp3010lc-dlpc3478-dlpa3000-system

器件型号:DLP3010EVM-LC
主题中讨论的其他器件:DLP3010LCDLPC3478DLPA3000DLP3010DLPA2005、 DLPC3470 DLPC3479

我 有具有以下配置的定制板;

  DLP3010LC、DLPC3478和 DLPA3000

然后我将以下固件写入定制板;

   https://software-dl.ti.com/dlp/pico-fw-selector/

    控制器:DLPC3478 (用于 DLP3010_LC DMD)
    PMIC:DLPA3000_AC
    引脚映射:选项1 (默认为 EVM)
    I2C 地址:0x36 (默认值)
    固件版本:8.0.0 (最新版本) 和您的员工以前提供的自定义版本“dlpc3478_DLPA3000_PM1_i2c0x36_8.0.101.img”。

然后、确认系统通常以较小的顺序投影启动模式和内部模式。

但我发现、当我使用 GUI 工具(GUI 版本为3.1.0.5)将具有多个图形图像的内部图形数据写入闪存 ROM 时、会出现以下错误。

  无法对模式数据进行编程。 封装尺寸超过闪存中分配的尺寸。

   

此错误对于我的系统至关重要、因为我的系统需要投影多个内部图案图像(而不是太多图案)。

我的定制板使用与 EVM 具有相同存储器大小(4M 字节)的闪存 ROM。

  EVM 上的闪存 ROM:

     https://www.digikey.jp/ja/products/detail/winbond-electronics/W25Q32JVSSIQ-TR/7393546

  板上的闪存 ROM。

     https://www.digikey.jp/ja/products/detail/winbond-electronics/W25Q32FVSSIG/4037404

  ※我尝试将其更改为足够的8M 字节闪存 ROM、但产生了相同的错误。

另一方面、当我尝试将相同的图形数据写入"DLP3010+DLPC3478-DLPA2005"系统(包括 DLP3010EVM-LC)时、未发生错误、并且成功投影图形图像。

  (我使用了适用于 DLP3010EVM-LC 的版本8.0.0的官方固件)

请您调查此问题的原因吗?

我附加图形数据。

e2e.ti.com/.../pattern_5F00_image_5F00_data.zip

我附加 GUI 设置。

我怀疑为 DLP3010LC、DLPC3478和 DLPA3000提供的固件存在问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heroyuki - San、

    您是否尝试将 EVM 中使用的相同闪存芯片与您的定制板一起使用并检查了行为。  

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    >您是否尝试将 EVM 中使用的相同闪存芯片与您的定制板一起使用并检查了行为。  

    是的、我尝试了与 EVM 中使用的自定义电路板相同的闪存芯片。

    补充信息:

    我还有另一个定制板、它具有  DLP3010LC、DLPC3478、DLPA2005和相同的闪存芯片。

    这与 DLP3010EVM-LC 的官方固件兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hiroyuki

    感谢您的更新。我们的团队将很快就此再次与您联系。

    此致、

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    我将等待结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贺月新

    是的、我们将在本周内回复您。  

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayank-San

    调查进展如何?

    此致、

    保之雪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroyuki San、

    我相信这也是你通过维克多·帕克获得帮助的问题? 我们在调试此问题时一直保持联系、一旦问题缩小、我将使用最终根本原因更新 TT。  

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayank-San

    感谢你的答复。

    >我相信这也是你通过维克多·帕克获得帮助的问题?

    不,我 没有通过维克多·帕克先生得到帮助。

    此外,我还没有与维克多·帕克先生沟通。

    我只要求您解决这个问题。

    >我们在调试此问题时一直保持联系、一旦问题缩小、我将使用最终根本原因更新 TT。  

    谢谢、我理解。

    我等待结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroyuki San、

    感谢您的澄清。 请在下周年底之前收到回复、我们目前正在研究此问题。  

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayank-San

    谢谢你。

    我等待结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayank-San

    我意外按下了"Resolved (已解决)"按钮、您能否将此问题恢复为"Not Resolved (未解决)"状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiryuke-San、

    我们将保持该线程处于打开状态、并继续处理该线程。

    我无法撤消解析状态。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayank-San 和 Vivek-San

    这已经差不多三周了、但调查的进展如何?

    此致、

    保之雪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroyuki San、

    感谢您的耐心等待。 我们的团队成员仍在处理此问题、所花费的时间比我们最初计划的要长。

    我们将在本周中提供更新。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroyuki San、  

    对延误表示诚挚的歉意。 我无法重现此处提供的固件问题-https://www.ti.com/tool/DLP3010EVM-LC 

    我知道您已经共享了图案图像。 您能否通过将这些图像分布在多个图形集中(1位/8位、水平/垂直)来重新共享这些图像?  

    注意:下表显示了各种类型的图形集中允许的最大图形数-  

    每个类型 阵列集中支持的最大阵列数

    控制器

    水平1位

    水平8位

    垂直  

    1位

    垂直  

    8位

    DLPC3470

    64

    8.

    64

    8.

    DLPC3478

    64

    8.

    51.

    6.

    DLPC3479

    60

    7.

    64

    8.

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayank-San

    感谢您对此问题的调查。

    我不仅共享了图案图像、还共享了多个图案集及其在"pattern_image_data.zip"中的顺序。  请检查此 zip 文件。

    >我无法重现此处提供的固件问题- https://www.ti.com/tool/DLP3010EVM-LC 

    使用 DLP3010EVM-LC 及其固件不会发生此问题。

    使用 具有 DLP3010LC、DLPC3478和 DLPA3000芯片组的系统时会出现此问题。

      其固件可从  https://software-dl.ti.com/dlp/pico-fw-selector/获取

        固件选择器选项:

          控制器:DLPC3478 (用于 DLP3010_LC DMD)
          PMIC:DLPA3000_AC
          引脚映射:选项1 (默认为 EVM)
          I2C 地址:0x36 (默认值)
          固件版本:8.0.0 (最新版本)   

    请确认您的测试系统不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroyuki San、

    我们可以研究 FW。 感谢您提供此信息。

    此致、

    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    调查进展如何?

    此致、

    保之雪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Oka-San、

    我们认为我们发现了这个问题。 它可能与我们仍在测试的另一个报告问题有关。  

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    感谢您提供信息。

    您认为何时发布了用于测试的固定固件?

    (粗略猜测是可以的)

    我是使用该系统开发新产品的经理。

    因此、我希望 有机会解决这个问题。

    此致

    保之雪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroyuki San、

    我们已找到问题的根本原因、我们将很快发布更新、它将在一个月内提供。

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mayank-San

    感谢您提供信息。

    我等待更新。

    此致、

    保之雪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroyuki San、

    感谢您在我们准备此版本时的理解。 一旦版本准备就绪、我们团队的一名成员将联系我们。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    几天内将是一个月、

    但 调查的进展如何?

    此致、

    保之雪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroyuki San、  

    此问题已由根部引起并已修复、将在下一个计划版本中提供。  

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以向我发送用于测试的固定固件?

    如果您能让我知道下一个计划发布的日期、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroyuki San、

    我们无法提供测试固件。 我们仅在集成和测试完成后共享固件。

    如果所有项目均按计划运行,则固件应在本月末发布。

    感谢您的理解。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek-San、您好!

    非常感谢。

    我了解计划。 我等待测试完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的理解。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek-San、您好!

    新固定固件的集成和测试进度如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroyuki San、

    该版本预计 将在下个月末提供给客户。

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mayank-San、您好!

    感谢您提供信息。

    但是、我们很困惑、因为我们对包含"DLP3010+DLPC3478-DLPA3000"系统的新产品的评估工作进展很长。

    由于这种影响、产品发布计划已延迟很长时间。

    您是否无法提前与我们共享测试固件?

    是否仍有一些缺陷无关紧要。

    弘之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroyuki San、  

    当然、我已经通过私人消息与您联系。  

    此致、

    梅扬克