This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR4500EVM:我可以在 DLP4500的存储器中上传多少个图像

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4500, DLPC350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1104537/dlplcr4500evm-how-many-images-can-i-upload-in-the-memory-of-the-dlp4500

器件型号:DLPLCR4500EVM
主题中讨论的其他器件:DLP4500DLPC350

我正在尝试弄清我可以上传到 DLP4500 EVM 闪存的最大1位映像数。

我已设法用我使用24个1位映像创建的 bmp 替换其中一个映像(bmp 的大小最终约为3 MB 、而每个1位映像约为1 Mbit)。 但是、我不想再添加原来的3个闪存映像、因为恐怕我可能会使 DLP4500砖型。

我已阅读文档(适用于 DLP4500和 DLP4500NIR DMD 的 DLPC350 DLPRegistered数字控制器数据表(修订版 f) - https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dlpc350.pdf -)  、内部 RAM 存储器为64Mbit (存储多达48个1位映像)、并且支持32MB 的外部并行闪存、以增加图形存储。  

我的问题如下:

问题1:

关于32MB 的说法对我来说有点含糊。 DLP4500EVM 上是否有32MB 的并行闪存?

问题2:

如果有32MB 可用、这意味着可以上载大约10个24位图像(因为一个24位图像大约是3MB)?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    欢迎访问 E2E 论坛、感谢您关注 DLP 技术!

    要解决您的问题、请执行以下操作:

    问题1.

    是的、DLPDLCR4500EVM 包含两个并行 SPI 闪存器件、其中包含配置和操作 DLPC350所需的固件。 为了使 DLPC350正常工作、这两个器件必须包含相同的固件。

    问题2.

    只要固件映像不超过闪存器件容量、就可以执行此操作。 4500 EVM 用户指南 第3.2.5节中提到以下内容:

    "闪存映像:存储在外部闪存中的单帧24位静态映像。 闪存支持高达32MB 的存储空间、最多可存储64个映像。 存储在闪存中的图像支持 RGB 4:4:4和 YCrCb 4:2:2像素数据格式。"

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 请进一步帮助我澄清以下问题。  

    问题1:

    您提到、两个器件(我假设内部 RAM 为64Mbit、32MB 并行闪存)需要具有相同的固件才能使 DLPC350正常工作。 如何实现这一点? 它是否与固件上传选项卡(在 lightcrafter UI 中)上的"跳过引导加载程序更新"和/或"快速闪存更新"有关?

    您能否提供参考资料让我更详细地阅读(有大量文档、很容易丢失或错过相关信息)。  

    问题2:

    我需要一些帮助 来确认 4500 EVM 用户指南 第3.2.5节中提到的最大64个图像的计算。  

    我对 RGB 编码非常熟悉(今天上午我第一次阅读了有关 YCrCb 4:2:2的一些内容)。 据我了解、RGB 具有大量冗余信息(但从概念上来说更容易理解其格式)、而  YCrCb 4:2:2是更高效的 IT 存储术语(冗余更少)。

    据我了解、 使用 YCrCb 4:2:2编码的(未压缩)图像的存储大小 需要相同颜色深度下 RGB 图像的一半大小。  

    因此、我希望最大64个图像数是指采用  YCrCb 4:2:2 编码格式编码的图像、而如果图像采用 RGB 编码 、则最多支持32 (24位)个图像。  

    a)上述陈述是否正确?

    b)如何以 YCrCb 格式对 bmp 映像进行编码并将其上载到固件上? (是否提供任何教程/指南)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您提供帮助。

    问题1.

    "映像/固件"选项卡下的"固件上传"子选项卡应经历刷写两个器件的过程。 《DLPDLCR4500EVM 用户指南 》的第3.4节介绍了上传过程。

    问题2.

    a)我们很难确认图像的大小。 在 RGB/ YCrCb 编码之外、分辨率和压缩技术将导致图像文件的大小发生变化。 但是,创建映像后,将通过 Windows 资源管理器提供相应的属性。 这将包括图像的大小。

    b)图像可通过 图像或图形编辑软件进行编码。 GIMP 是一款可满足您的需要的免费软件。 更改图像颜色分解的方法会因软件而异、但可以在线找到。

    DLPDLCR4500EVM 用户指南的第3.5节 提供了将图像构建到闪存中的指令。

    此致、

    奥斯汀