主题中讨论的其他器件: DLPC3436、 DLPA2005
您好!
我们有多 个 DLPDLCR230NPEVM 单元、希望将亮度从100流明提高到350流明。
TI 指定光学引擎和 EVM 上的芯片组能够达到350流明。
我们使用"DLP 230NP python API"来更改最大 LED 电流值、但无法更改亮度。
请告诉我们 提高 DLPDLCR230NPEVM 模型亮度的最佳方法。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们有多 个 DLPDLCR230NPEVM 单元、希望将亮度从100流明提高到350流明。
TI 指定光学引擎和 EVM 上的芯片组能够达到350流明。
我们使用"DLP 230NP python API"来更改最大 LED 电流值、但无法更改亮度。
请告诉我们 提高 DLPDLCR230NPEVM 模型亮度的最佳方法。
谢谢奥斯汀、
我们已将最大 LED 电流 从810调整为 1600 "WriteRgbLedMaxCurrent (1600、1600、1600)"。 但是 、与预设810值相比、亮度没有明显变化。
ReadRgbLedCurrent()函数确实与我们的1600输入相匹配,但投影仪亮度不会超过810。
IDAC 1600
下面是我们尝试测试的脚本、但还不幸运。 请告诉我们是否缺少任何内容。
用户、
不用客气。
此脚本看上去应该可以正常工作。 我想自己在 EVM 上进行测试、但我目前没有 EVM。 下周同一时间、我将为您测试 EVM 上的此脚本。
同时、我还有几个问题需要尝试调试:
此致、
奥斯维特
用户好!
我发现 WriteRgbLedMaxCurrent 不是由系统维护的。 如果将以下命令添加到 Python 脚本中、您可能会在系统上看到相同的命令。
## Command Call Starts Here ## Summary, MaxRedLedCurrent, MaxGreenLedCurrent, MaxBlueLedCurrent = ReadRgbLedMaxCurrent() print("Max red current: ", MaxRedLedCurrent) print("Max green current: ", MaxGreenLedCurrent) print("Max blue current: ", MaxBlueLedCurrent) print("Setting all max currents to 1200..") Summary = WriteRgbLedMaxCurrent(1200, 1200, 1200) ## Command Call Starts Here ## Summary, MaxRedLedCurrent, MaxGreenLedCurrent, MaxBlueLedCurrent = ReadRgbLedMaxCurrent() print("Max red current: ", MaxRedLedCurrent) print("Max green current: ", MaxGreenLedCurrent) print("Max blue current: ", MaxBlueLedCurrent)
我目前正在努力找出根本原因、以确定这种情况的原因。 它可以在嵌入式软件中设置、也可以由于覆盖的算法而设置。 我希望很快能为您提供更多信息。
此致、
奥斯汀
用户好!
进行一些挖掘后、我发现图像固件中的电流限制为 IDAC 值810。 这大约相当于通过 LED 的2A 电流。
然后、我的问题变为:"为什么这是 DLPA2005能够输出2.5A 电流时的限制?" 我联系了参与此 EVM 开发的团队成员。 他们告诉我、将电流限制为2A 的原因主要基于 DLPDLCR230NPEVM 的散热注意事项。 外形尺寸模块的设计限制了冷却解决方案。 电路板上还有保护电路、用于保护系统免受过驱的影响。
好消息是、如果您决定创建定制电路板设计、这不会成为限制。 如果这样做、电流将仅限于所选的 DLPA。 对于 DLPA2005、最大值为2.5A (IDAC 值为1023)。
我希望这对您有价值。
此致、
奥斯汀